This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WiFi 模块不工作

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/942540/wl1807mod-wifi-module-does-not-work

器件型号:WL1807MOD

我们进行了 WiFi 强度测试实验、发现我们的模块已通电、 然后、WiFi 模块通电、可以检测到正常的 SDIO 设备、加载 WiFi 驱动程序、WiFi 模块可以正常工作、要执行强度测试、请使用命令 ifconfig wlan0 down、然后重复一晚、第二天早上、我们再次关闭模块、 然后再次上电。 此时、WiFi 模块无法正常工作。 在引导过程中找不到 SDIO 器件。 更换 WiFi 模块后、主板正常、但 WiFi 模块已损坏、或者我们正在正常使用、主板已通电和断电、几天后良好的 WiFi 模块也将损坏、无法再检测到。 不能再运行。
我想问、您以前是否遇到过类似的问题? 我们应该如何解决此问题? WiFi 本身是否有程序? 内部程序是否可能损坏或硬件损坏?
非常感谢!