This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:需要了解其32M 位 sFLASH 是否可用作 RAM。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, CC3235MODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/942532/cc3235modsf-need-know-whether-its-32m-bit-sflash-can-be-used-as-ram-or-not

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件: CC3235MODS

主席先生:

   我们希望在 项目中采用 CC3235MODSF、只需了解其 32M 位之外的 SFlash 是否可用作 RAM 即可。

 如果答案是肯定的、我们是否可以将其更改为 CC3235MODS? 这意味着可以移除内部1Mbit 闪存。

非常感谢

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    否 SFlash 不能用作 RAM。

    模块 S SF 的使用类型取决于代码的预期大小。 如果您需要小代码(可放入256KB RAM 中)、则可以选择 S 版本。 如果您需要较大的代码、则应选择 SF 版本。 请注意、在 S 版本时、您需要将代码和所有变量(如缓冲区、堆栈)放入256KB RAM 中。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jan:

          因此 、对于 SF 版本、我们可以认为它具有1.25M RMA、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC32xxMODSF 版本具有用于代码执行的1MB XIP 闪存、256KB RAM 和4MB sFlash。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月:

       很好、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jan

    Jesu