This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:安全启动

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/941807/cc3220sf-launchxl-secure-boot

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

Hiya 论坛专家、

我需要知道安全启动的工作原理我们是否有任何相关文档。 如果有演示关闭、请说在哪里。 那么、我将会弄清楚它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    CC3220的安全引导功能来自各种安全驱动工具、例如加密文件系统、带符号的二进制映像和安全信任根、这些工具在组合后可实现完全集成到 CC32xx 器件引导加载程序操作中的安全引导流程。 您无需在应用中实现或提供任何安全引导功能。

    以下文档对各种安全驱动工具进行了全面说明:

    https://www.ti.com/lit/swra509

    借助提供的安全驱动工具、安全启动流程如下所示:

    完整性检查的功能如下所示:

    如果您需要更多地了解 CC3220上的安全启动工作原理、或者对所使用的各种安全驱动工具有其他疑问、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    我们是否有用于安全启动的演示代码或 SDK 中已提供此演示代码? 如果是、则使用哪个名称? 请尽快回复、以便我可以浏览代码以更好地理解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     我需要澄清一个问题:

    假设我有上一代开发板、即 CC3200和一些应用程序是用 FreeRTOS V8编写的、现在移植应用程序时、我使用了 FreeRTOS v10。 我们能否将 CC3220 SDK 与 Ver10的旧 FreeRTOS 配合使用。 请澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    由于 FreeRTOS 是第三方产品、我们无法肯定使用 FreeRTOS 8编写的应用程序是否完全兼容而不移植 FreeRTOS 10。 您是否已成功完成从 FreeRTOS 8 + CC3200移植到 FreeRTOS 10 + CC3220的过程?

    如果问题更多地是 CC3220 SDK 是否可与旧版本的 FreeRTOS 10配合使用、而不是与我们在最新 CC32xx SDK 中验证的 v.10.2.1搭配使用、 这将是您必须自行尝试并解决可能出现的任何可能的互操作性问题的事情。 很遗憾、我没有任何以前版本的 FreeRTOS 可供快速测试、但如果您能够使用 FreeRTOS 10、我建议您使用我们验证的 FreeRTOS 版本、以避免出现任何可能的互操作问题。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否已成功完成从 FreeRTOS 8 + CC3200移植到 FreeRTOS 10 + CC3220的过程?  我已经成功地解决了您刚才提到的问题。 感谢您的发言。