This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:无法进入低功耗模式

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/942388/launchxl-cc3235sf-impossible-to-enter-low-power-mode

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

您好!

我尝试进入低功耗模式、但仍然测量 mA 电流、我所做的是...

CC3235未通过 WiFi 连接到任何设备。 我的示例基础是网络终端。

我这样做:

   GPIO_clearInt (1);

   /*禁用中断*/
   GPIO_disableInt(1);


   memset (&PmPolicyParams、0、sizeof (SlWlanPmPolicyParams_t));
   PmPolicyParams.MaxSlepTimeMs = 100;//IOTLP_MIN_DURAY_IN_msec;//最小睡眠持续时间(以毫秒为单位)
   sl_WlanPolicySet (sl_WLAN_policy_PM、sl_WLAN_IOT LOW_POWER_policy、(uint8_t *)&PmPolicyParams、sizeof (PmPolicyParams));

我还尝试了其他模式、但没有发生任何情况。 有什么想法吗???

非常感谢、

Pierre-Yves

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您配置并启用了电源策略、则当 MCU 上的所有任务处于睡眠状态时、器件将自动进入低功耗模式。 如果您只是尝试测试低功耗模式、我建议使用功率测量示例而不是网络终端示例。

    Jesu