This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:CC3135 WLAN 模块和 simplelink 库存在问题

Guru**** 2769415 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135, CC3135MOD, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/939754/cc3135mod-problems-with-cc3135-wlan-module-and-simplelink-library

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-CC3135CC3135

您好!

我们将使用具有 SimpleLink 库的 CC3135MOD (BoostXL-CC3135)评估评估评估板。
我们希望开发一个简单的应用、并通过 UART 进行通信。 为此、我们需要使用 CC3135 WLAN 模块检查我们的硬件板。
我们的问题:在使用"sl_Start()"启动 SimpleLink-Lib 后,我们只收到一个对我们发送的请求之一的答案(例如,我们发送"sl_NetCfgGet (…)" 或"sl_DeviceGet (…)")。 但是、第二个请求无论如何都不会得到应答-与我们发送的请求无关。
使用我们识别到的示波器、数据包被发送到 CC3135MOD、但根本没有答案。 它就像模块正在挂起或等待什么。
根据 RTS/CTS、模块似乎准备就绪-如果没有、我们将等待。 休眠引脚的状态不会根据第一个请求发生变化。 也不会出现复位。

有人有什么想法吗?

期待每一项回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    1. 您是否已将最新的服务攻击刷写到 CC3135MOD?
    2. 您是否实施了时间戳机制? 即使 CC3135没有响应、请求也应在主机驱动程序中超时。
    3. 是否从 sl_Start()和您的第一个查询获得有效的响应? 您的第二个查询是否返回?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢你的答复。

    根据您的问题:

    我们使用 的是 SDK wifi 插件版本4.20.00.10和 servicepack 版本 4.7.0.3_3.1.0.5_3.1.0.26

    2.是的、我们提供了一个 OS 函数、该函数以毫秒为单位返回系统节拍。 超时在一段时间后发生。

    3. sl_Start()命令返回成功。 此外、第一个查询(例如 Mac 地址或设备信息)返回并提供有效数据。 一段时间后、第二个查询在 FatalErrorHandler 中结束。

    我还查看了一些 simplelink 示例、但这正是我们所做的。  

    我们可以在示波器上看到我们发送的数据。 但是、对模块 TX 线或中断引脚没有反应、即模块正在发送数据。 它就像模块正在挂起或等待什么。 请注意、我们正在使用 UART 通信。 SPI 通信有什么区别吗?

    我们在提出请求后是否需要做任何事情? 切换 RTS 线路、在接收模块数据或其他任何内容后发送确认信号?

    您是否能够重新调整我们的问题?

    期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    您是否有可用的逻辑分析仪? 捕获引脚状态会有所帮助、以便我们可以在发送致命命令之前和之后看到完整的图片。 我假设您使用的是5线拓扑?

    此外、您能否捕获 NWP 日志并共享该测试用例的命令? 您可以在 NWP 编程人员指南中找到捕获日志的说明。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../1856.putty_5F00_1509202016_5F00_09.log

    您好、Sarah、

    查找所附通信的日志和屏幕截图。

    我希望您能更仔细地了解一下-如果不让我知道的话。

    期待收到您的回复。

    此致、

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    同时,我们自己解决了这个问题:

    遗憾的是、我们的 μ µC 对于 RTS/CTS 引脚的引脚配置不正确-尽管行为似乎正常。 也许这就是模块不得不处理我们的请求的原因。  遗憾的是,第一项请求工作正常,这令人非常恼火。

    总之、感谢您的支持和耐心。

    此致、

    Klaus