This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:客户机设备模块的国家/地区法规

Guru**** 2421540 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/940783/wl1807mod-country-regulations-for-module-as-client-device

器件型号:WL1807MOD

大家好、

我的客户正在采用 WL1807MOD 作为客户端、并希望扩展到5GHz 带宽使用受限的国家/地区。

客户是否应该采取任何行动、即使仅用作客户吗? 以下是客户问题:  

我们正在评估在5GHz 无线电频段有一些限制的一些国家/地区销售我们的产品。 我们的软件不会根据国家/地区产品安装管理不同的产品。 您能否帮助我们了解这些规则对于客户端设备是强制性的、还是仅适用于接入点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从区域合规性的角度来看、无论运行模式如何、每个区域都有自己的法规要求。 因此、您需要确保满足这些特定国家/地区的要求。 这样做的原因甚至是在客户端模式下、您可能不会决定使用哪个频率、但由于您将与 AP (TX 和 RX)通信、因此您需要满足法规要求。

    最好与您的测试机构合作、了解要求和需要的内容。 您可以参阅我们的认证页面、了解我们的报告和支持区域以及我们提供的支持。

    谢谢、

    Riz