This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:关于未使用引脚配置的建议

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/939492/cc3220sf-recommendations-on-unused-pins-configuration

器件型号:CC3220SF

您好!

TI 是否有任何最佳做法来处理由模块(ASF)提供但未连接到目标 PCB 的引脚。 不包括接地或 VDD。 是否有任何软件处理的建议,或者它们是否不能解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    数据表中的第4.7节 指示未使用的引脚应保持未连接状态。 从软件的角度来看、我建议将它们设置为 Hi-Z

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请给您回覆、但什么意思是 Hi-Z?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    这意味着高阻抗。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    数据表指出、复位后、焊盘处于高阻态。


    这也适用于可连接到 GPIO 单元的焊盘。 复位后、GPIO 切换为输入。
    GPIO 单元的各个输入配置为输入、不连接到外部管脚。 在这种情况下、它们是否具有稳定的电平、没有振荡或缓慢的电平变化?

    在 TI 示例中、仅配置了所需功能所需的焊盘和 GPIO 引脚。 其他焊盘未被触摸。 这是建议的方法吗?

    此致、
    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Roman Jordan "]

    在 TI 示例中、仅配置了所需功能所需的焊盘和 GPIO 引脚。 其他焊盘未被触摸。 这是建议的方法吗?

    [/报价]

    是的

    谢谢、
    Alexis