This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:接入点模式下的 RSSI 测量。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/938957/wl1831mod-rssi-measurement-on-access-point-mode

器件型号:WL1831MOD

您好!  

我们计划在设计中使用 WL18xx 模块、并将其配置为接入点模式。  

我们希望在 AP 连接到 WiFi 客户端时测量其 RSSI 信号强度值。 我们是否有任何 API 或方法来捕获此 RSSI 值?

此致、

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试运行 iw station dump 命令"iw dev wlan1 station dump (iw dev wlan1 station dump)"

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    当两个站点连接到 AP 时、此命令"iw dev wlan1 station dump (iw dev wlan1站转储)"将转储 两个站点的数据?

    捕获的 RSSI 值将来自站点端值?

    此致、

    曼诺伊