This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:NAND 存储器文件系统

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/939995/cc3220moda-nand-memory-file-system

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220MOD

大家好、

我们有一个运行 TIRTOS 的 CC3220MOD,我们希望使用 NAND 芯片进行数据记录。 我们正在寻找第三方系统、因为他们不会开发自己的驱动程序。 YAFFS 之类的驱动程序包是他们可以购买并集成到项目中的理想选择。我们是否对第三方解决方案有任何建议? 我们已经了解了 YAFFS 和 UBIFS、但它们可能比它们需要的复杂得多。  该器件已被选择、并且已经获得 FCC 批准。  

感谢您的指导、

车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确、他们希望启用另一个闪存器件(CC3220的外部闪存除外)。

    遗憾的是、我们不熟悉我们可以推荐的良好参考。

    BR、

    Kobi