This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:5G 通道选择

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/939979/cc3235sf-5g-channel-selection

器件型号:CC3235SF

我是否有办法指定要使用的5G 信道?  

谢谢、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    CC3235x 器件支持通过 SimpleLink 主机驱动程序 API 配置国家/地区代码/法规域。 请参阅 NWP 指南的第4.3.2.2节"设置通用 STA 参数":

    http://www.ti.com/lit/swru455

    还有一个选项可用于设置掩码,以指定在使用 sl_WlanSet()函数调用进行扫描期间应使用哪些5G 通道。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ben 的快速回答。  不过、这并不能完全回答我的问题。

    我们的天线针对5.8GHz 进行了优化、在5.180GHz 下性能不是很好。  我需要选择更靠近范围中间的通道、并避免使用较低的通道(如通道36)。  

    是否有方法可以指定要使用的通道?

    谢谢、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您的系统将在哪个角色中运行? 为什么您选择针对5.8GHz 进行优化的天线?

    最棒的

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此节点的角色是工作站。  这就是为什么不相关、而是定制天线、 这是一种非常短距离的特殊应用。

    最棒的

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    如果节点是 Wi-Fi STA、则将根据器件连接到的 AP 设置通道。

    最棒的
    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    信道编号取决于您的基础设施接入点上的设置信道。 客户端节点不能对其执行任何操作。

    发布依赖于接入点设置的信道编号的产品是解决许多不满意的客户的大型互操作性问题的最佳方法。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中不是这样。

    Bill