This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:如果未重新分配 IP、则侦听 TCP 套接字

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/939864/cc3235modasf-listen-on-tcp-socket-if-ip-is-not-relased

器件型号:CC3235MODASF

你好

我有疑问。

在 DHCP 连接中释放 IP 之前,我是否可以创建 TCP 套接字并进行侦听?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、您可以在设备获取 DHCP (或连接到接入点)之前开始侦听。

    特别是如果要在 BIND 命令中使用"sl_INADDR_ANE"(如果要侦听特定的 IP 地址、应首先获取地址)。

    话虽如此、我尚未在 CC3235上对此进行测试-但它应该可以正常工作。

    BR、

    Kobi