This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC32XX-SDK:将 CC32xx 用作网关的软件示例或库

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/937940/simplelink-cc32xx-sdk-sw-examples-or-libraries-to-use-cc32xx-as-gateway

器件型号:SIMPLELINK-CC32XX-SDK
主题中讨论的其他器件:CC3135

大家好、

我们的 CC32xx-SDK 中是否有任何直接软件或库函数来使用 CC32xx、类似于 WiLink、例如用于连接 SDIO 或具有中断功能的 SPI 的网关?

提前感谢!

此致、

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    您是否正在寻找 BLE + Wi-Fi 或 Wi-Fi +以太网网网关? 我们的 simplelink 器件具有可用于控制器件的 SPI、但不具有 SDIO。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    我的客户希望仅使用 CC32xx 的 Wi-Fi 功能并以任何形式将数据转发到主 CPU。  

    这可以通过哪些接口实现?

    我们是否有任何 API 可支持此功能? 他们不想创建自己的后端 API 来将数据转换为另一个接口。

    KR、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    这可以通过多种方式实现。 您可能已经了解了两个器件选项- C32xx 和 CC31xx。 在此用例中、您选择其中一个的原因是您是希望在主 CPU 上运行所有 Wi-Fi 连接和云连接代码、还是希望将其卸载到 Wi-Fi 器件。  

    如果您在主 MCU 上运行云连接堆栈、则只需使用我们的主机驱动程序来配置我们的器件以连接到网络并发送/接收数据。 这可以通过 CC31xx 器件来实现。

    如果您不想在主 CPU 上运行、而您希望 Wi-Fi 设备连接到云、并负责保持您与云的连接并将信息传递到主 CPU、 然后、您需要在器件上添加一个额外的 MCU、也称为 CC32xx。

    对于 API 支持、CC31xx 上的主机驱动程序已在我们的插件中移植到 MSP 平台、并可轻松移植到其他微控制器。 如果您想使用 CC32xx、最好的方法是在器件之间实现自定义协议、并利用我们的云连接示例将 Wi-Fi 器件连接到网络。  

    希望这对您有所帮助!

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您详细回答 Vince。

    这回答了我的问题、并让我深入了解了 CC31xx 器件。 CC3135可能是一个有趣的解决方案。  

    您知道室外5GHz Wi-Fi 信号的大概范围吗? 它能达到100米吗? 当然、具体取决于天线设计。

    KR、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一个路径损耗问题-@5.5Ghz (5GHz 频段中间)、损耗约为-87dB。 因此、如果我们以15dBm、15 - 87 =-72dB 的灵敏度进行传输、 我们的设备具有此功能、但我们正好处于无线电限制的边缘。 如果您包括墙壁或障碍物等其他因素、我想说我们可以保持与 AP 的连接、但吞吐量会受到限制、您可能会有跌落。  

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vince 提供的信息反馈!

    KR、

    卢卡斯