This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:对于 AWS 演示、节能模式似乎不起作用。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/939226/launchxl-cc3235sf-the-power-saving-mode-seems-not-working-for-aws-demo

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

您好!

我在运行 AWS 演示代码时遇到问题,如果我在 main_tirtos.c 中启用“Power_enablePolicy()”,它将在 beginning..not scan AP 上阻止,而不是连接... :(

代码和我的 LSI 设置如下所示:

那么、有人可以让我知道如何修复它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所说的"AWS 演示"代码是什么?

    如果删除了 Power_enablePolicy、它是否起作用?

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    我正在运行以下版本:在 SimpleLink CC32XX SDK AWS IoT 插件中订阅发布示例(4.10.01.01)。

    如果我删除它、它将起作用...

    此致、

    陈爱一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    我正在运行以下版本:在 SimpleLink CC32XX SDK AWS IoT 插件中订阅发布示例(4.10.01.01)。

    如果我删除它、它将起作用...

    此致、

    陈爱一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一句,我还做了一个调整,在 subscribe_publish_example.c 中添加了"Power_enablePolicy();",它似乎起作用了:

    但经过长时间测试后、系统似乎阻塞、必须重置... :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、它最初可以工作、但在一段时间后会卡住?

    这是一个已知的 cc3235SF 问题。

    下 一个 SDK 的 SP 中将引入修复程序。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kobi。

    我是否可以知道此修复程序或 SDK 的目标发布日期? 是否有关于此已知问题的更多信息/讨论主题?

    非常感谢您的支持。

    此致、

    陈爱一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3Q SDK 版本预计将于本月推出。

    它将包括您所面临的 LPDS 问题的修复。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    非常感谢您提供的信息。

    关闭了 TI 的机票并标记为已回答。