This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:日本无线电波法律认证的技术支持

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/936588/cc3100mod-technical-support-for-japan-radio-wave-law-certification

器件型号:CC3100MOD

您好;

希望你们的团队都能做得更好。

我是瑞典 Heliospectra AB 的 Suzuki。 我们使用您的 CC3100MOD 作为我们用于园艺的 LED 灯。 现在、我们计划在日本开展业务、我们希望获得 Giteki/Radio wave 法律合规性。

遗憾的是、我们没有按原样使用 CC3100MOD、并且在外部天线上进行了微小的更改。  

当我咨询日本电信工程中心解释我们的情况时、他们建议您联系您以获得支持、

"如果只是添加一个外部天线、那么准备好天线的特性说明材料(增益和天线模式)并要求德州仪器(TI)向我们申请、一切都是正确的。 然后 通过简单的应用程序和程序获得认证。"

现在、我的问题/请求是、我是否可以就此请求您的支持?

这已提交给您的客户支持团队、但他们说这超出了他们的范围、直接咨询 E2E 小组。

感谢您的善意支持。

此致、

铃木纯弘

Heliospectra AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的硬件团队的一位同事将尽快再次参加该活动。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6423943:

    请在 此处利用我们的 CC3xxxx 认证页面、您可以在该页面申请认证支持。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很遗憾、"SIMPLELINK-CC3XXX-REQUES"链接不起作用。

    弹出错误404。

    Rgds、

    Use6423943

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该链接也不适用于我。 不要使用此链接、向下滚动到"Order Now"表、然后单击 SIMPLINK-CC3XXXMOD-Request 行中的"Request"按钮。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    我打开链接并找到申请表。 但是、在我看来、此申请表适用于 FCC/ISED。

    此申请表不包含为日本认证添加额外天线的流程?

    此致、

    Yasuhiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasuhiro:

    支持申请表也适用于日本认证。 请在申请表中注明所需支持适用于日本、而非 FCC 或 ISED。

    BR、