This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:辐射发射测试期间超出功率水平(杂散)

Guru**** 2528450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/937243/cc3220moda-power-levels-exceeded-spurs-during-radiated-emissions-testing

器件型号:CC3220MODA

在 CC3220MODA 器件上以 CW 模式执行辐射发射测量。  在超出辐射发射限值的情况下、观察到以下几个问题。  请注意、发射杂散每812MHz 发生一次、即 Fo 除以3。  虽然这些杂散不是 Fo 的谐波、但它们是 Fo 的谐波除以3。  TI 是否了解这些频率范围内的任何潜在问题、或者 TI 能否提供一些有关导致这些功率级别问题的可能原因的指南?

2437MHz = Fo

4062MHz (非谐波) 2xFo-812、超限。

4874MHz = 2xFo、超过2.4dB

5684MHz (非谐波)规格中的2xFo+812

6498MHz (非谐波) 2xFo-812、超过5.8dB

7311MHz = 3xFo、超出限值0.9dB。

每812MHz 有一个频率、您无法在2437MHz 和4062MHz 之间看到它、因为它会通过高通滤波器进行衰减。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HW 团队的一位同事将尽快再次参加。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harold、

    我们在认证 CC3220MODA 时通过了辐射发射测试。 测试机构使用无线电工具通过"连续模式"进行传输。 我们的 CC3220MODA 认证报告中提供了测试结果 、可在此处下载。

    这也可能是由布局造成的。 您可以使用此 页面请求硬件审核

    BR、

    成  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们使用连续模式时、我们在工具中应用了偏移-1、以便能够在最大电平下看到 CW。   

    如果不在 CW 模式下添加偏移、载波仍然存在、但在频谱分析仪上几乎看不到。

    CW 模式中偏移的-1变化是否会使杂散峰值变差?  请向我们提供您对偏移变化影响的看法。

    谢谢、

    Harold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有听到对前一条评论的任何后续行动。  请酌情回复。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harold、

    我之前提到的"连续模式"不是 CW、因为它是一个调制信号。 请参见下图。 使用此传输模式进行辐射发射测试。

    BR、