This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:CC3120的服务包是否向后兼容?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/939577/cc3120-is-the-service-pack-of-cc3120-backward-compatible

器件型号:CC3120

尊敬的 TI:

出于调查或测试目的、我希望使用最新的服务包映像(3.16.0.0_2.0.0.0_2.2.0.7)对 CC3120进行编程。 但我们的主机驱动器非常旧(2.0.1.15)。 可以用吗? 缺点是什么?

因为更新主机驱动程序需要一些时间和精力(我们不使用 MSP430 MCU)。 因此、在我们看到使用最新服务包的一些良好结果之前、我们不想接触主机驱动程序的固件。

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它应该起作用。 Service Pack 向后兼容。

    您可以将较新的 SP 与旧驱动程序一起使用(请注意、您不能执行相反操作)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kobi!

    Jeff