This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:启动 cc3220门锁时卡住...

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/937606/cc3220s-launchxl-get-stuck-when-bring-up-cc3220-door-lock

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

您好!

我购买了 WiFi 门工具套件: www.ti.com/.../TIDC-01005

然后、我按照文档(TIDC-01005-SW)启动设置硬件和软件环境、但我使用最新的 BLE/CC32xx/WiFi SDK。 而不是旧的...

我当前的 SDK 包括:

我可以构建这些代码、但现在代码在 ble_provisoing.c、  void * bleThread (void * arg){}上看起来是阻塞的。

UART 日志仅显示"[bleThread]正在初始化 CC26xx BLE 网络处理器...");代码卡在"mq_receive (bleQueueRec、(void*)&curEvent、sizeof (uint32_t)、&prio);"

cc26xx BLE 电路板看起来不错、因为我可以使用 cc3200预构建映像来处理整个解决方案。

有人可以引导我解决什么问题以及如何解决? 或者我没有任何配置?

非常感谢您的帮助:)

此致、

Big Jack。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您能否从3.1.1.1节中检查跳线配置是否正确? 此外、您是否使用映像刷写了 BLE 器件?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    我认为跳线设置是正确的、我可以在 wifi_doorlock.zip 中运行预构建的映像、从而通过 TI 网站对其进行测试。

    我还有闪存 BLE 部件、广告正在使用预构建的图像。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Big Jack:

    仅出于测试目的、您是否可以使用应用手册中列出的 SDK 版本、然后重新测试? 我需要在我的末尾运行此程序以进一步调试、但直到一周结束我才能够执行此操作。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    我使用 文档中列出的旧 SDK 进行了测试。 和 CCS 9、3、3、然后它现在可以工作。 但是它真的很旧了。。。

    希望我可以使用最新的 SDK。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴这起了作用。 遗憾的是、我们将需要了解示例出现故障的原因、并需要发布支持最新 SDK 的新版本。 在此之前、我建议坚持使用较旧的版本。

    BR、

    Vince