This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:如何查看供应何时超时?

Guru**** 2533210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/938891/cc3220moda-how-can-i-see-when-provisioning-times-out

器件型号:CC3220MODA

我已使用 sl_WlanProvisioning (...)将器件置于配置模式 超时10分钟。  如果它确实超时、如何收到通知?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将获得 sl_WLAN_EVENT_PROVISIONING_STATUS 的 SL WLAN 事件(在 SimplelinkWlanEventHandler 中)、其配置状态= sl_WLAN_PROVISIONING_STOPPED。  

    请注意、设置为超时的值仅在调用 AP 角色中的命令时才会产生影响。 否则、它将始终为10分钟。

    这是一个当前问题、将在未来的 SDK 之一中修复。

    BR、

    Kobi