This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:在 STA 模式下进行 WiFi 配置后 HTTP 服务器赢得#39;t LOAD

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/938166/cc3220sf-launchxl-http-server-won-t-load-after-wifi-provisioning-in-sta-mode

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

你(们)好  

我´m "网络终端"示例的代码手动为 CC3220SF 配置 WiFi

我使用的函数是 wlan_cmd.c 文件中的"cmdlanConnectCallback"  

配置首先在 Role_STA 中设置器件、然后成功完成。 最后显示路由器分配的 IP。  

现在。 尝试使用 IP 在 HTTP 服务器中加载网页、但不起作用。  

如何确保 HTTP 服务器在手动配置 WiFi 后正常工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    如果您尝试在不配置或更改代码示例的情况下进行简单连接、该怎么办?

    您使用的是哪个 SDK 版本?

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,什洛米

    SDK 4.20.00.07

    让我们更轻松地理解我的问题

    这就是发生的情况:

    1. 我"按原样"下载并运行网络终端代码、代码中没有任何更改。  
    2. 使用终端 将设备连接到我的本地 WiFi 网络、方法是: wlanconnect -s "demoAP"-t WPA/WPA2 -p "password"
    3. 因此,设备现在已分配 IP 地址:192.68.0.24
    4. 我使用该 IP 转至浏览器并尝试在 HTTP 服务器中加载页面、但它从未加载任何内容。 它就像 HTTP 服务器不工作  

    我想实施的是、在我完成此工作后、以下应用程序:

    1. 在代码中、手动连接到 WiFi 网络。 或添加配置文件、等等都起作用。  
    2. 为该网络中的设备提供 IP
    3. 使用该 IP 访问 HTTP 服务器中的网页。 该页面需要互联网连接、因为 它将对外部网站执行 Ping 操作  

    在 STA 模式下手动连接到 WiFi 网络后、HTTP 服务器为什么不工作?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪、

    我在 LaunchPad 上进行了同样的检查、它开箱即用。

    对器件进行编程时、应通过 Uniflash 启用 HTTP 服务器。

    您能验证吗?

    它位于高级选项下。 转至网络应用程序、查看是否已选中 HTTP 服务器。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,什洛米

    感谢您的回答。 我重新启动了路由器、问题现已解决。  

    我检查 了所有配置、它们都是正确的。 然后、我认为路由器可能有问题。  

    我重新启动了路由器、现在设备获取了另一个 IP、设备 HTTP 服务器中的网页显示出来

    非常感谢

    -巴勃罗