This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:错误:SLImageCreator.exe CC3220SF Uniflash

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/936842/cc3220sf-launchxl-error-slimagecreator-exe-cc3220sf-uniflash

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
大家好、我遇到的 Uniflash 问题是、在尝试放置映像时会抛出编译错误。 (图1)。 


我尝试通过 JTAG 引脚(TCK、TDI、TDO、TMS)、复位 WIFI 和 GND 将德州仪器(TI) CC3220开发板与 CC3220MODSF 模块通信、该模块由3.3伏电压供电(图2)。

LAUNCHXL CC3220具有以下连接:绿色的跳线是连接到 CC3220 MODSF 模块的跳线。

为了尝试解决我已更换 USB 电缆的问题、我在跳线中进行了其他设置。 我已确保该卡供电良好、TDO、TDI、TCK、TMS、 RST、RX、TX 引脚匹配。
 

我希望你能帮助我。
此致! 




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    我无法从您的图像中分辨、但您的 UART 线是否连接到 TX 和 RX 引脚的顶线?

    您在模块上的 SOP 引脚设置为什么?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara
    感谢您的回答。
    
    我已经找到了解决方案、我只需要在 BRD 引脚
    
    之间建立一个桥接器。