This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:与 AP 的连接不稳定

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/937232/cc3200-connection-to-ap-is-unstable

器件型号:CC3200

您好,

我正在基于 cc3200测试我们的新硬件、发现与我们之前的硬件相比、与 AP 的连接并不总是稳定、有时我会遇到110个断开错误、-102个一般事件有时会正常、在这种情况下似乎更稳定 我使用。但是、它是无法预测的、并且旧硬件版本中使用的软件与新硬件版本中使用的软件之间没有差异相同的 SDK 相同的服务接收器、这很奇怪、
-我能不能说这是射频路径问题?如果是、为什么它有时会高频发生、有时会更稳定?

或者、我能否说它与电源轨问题有关

我可以执行哪些测试来确定问题的根源

PS:当它靠近路由器时,RSSI 接近-25db

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来像是一个硬件问题、例如制造问题(组装问题、PCB 问题)或组件问题。 您是否使用 CC3200 QFN 或 CC3200MOD?

    • 您应该检查时钟的稳定性-尤其是40MHz XTAL -请参阅 此 wiki 页面 RTC XTAL、您也可以检查它
    • 在第2步、您应该测试射频路径/输出(测试正确的天线匹配、在 Van 处、在频谱分析仪上测试射频输出)

    回答您的问题:

    -我能不能说这是射频路径问题?如果是、为什么它有时会高频发生、有时会更稳定?

    是的。 它可以是。 任何射频连接都是非常动态的过程、取决于许多变量(射频干扰、AP 的功能等)

    或者、我能否说它与电源轨问题有关

    是的。 它可以是。 但您可以在示波器上轻松检查是否存在任何 Vcc 压降。

    1月