This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801:RX 数据包延迟和丢失问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/953598/wl1801-rx-packets-delay-and-loss-trouble

Thread 中讨论的其他器件:WL1801HiTeam、

我们在电路板上使用 WL1801、请参阅下面的内容。
CPU:
基于短接的定制板
操作系统:
Linux 内核2.4.31
WiLink8模块:
Murata LBEEP5CLWTC-601TEMP
WiLink8驱动程序版本:
MCP-8.0.0.52_Release (MCP 8.5 SP2)
WiLink8固件版本:
版本8.9.0.76和版本8.9.0.79 (包含在 MCP 8.5 SP3中)
我们遇到了 RX 数据包延迟和丢失的问题。
当我们的器件通过 WL1801连续发送和接收数据时、就会发生此问题。
发生故障所需的时间在几个小时到几天内是可变的。
一旦出现问题、任何无线通信都将在重新连接到 AP 之前不起作用。

我们的验证程序如下:

(1)配置电源管理模式
defaultPowerLevel = 2
BeaconListenInterval = 1
DtimListenInterval = 1psTimeOut
= 150
powerSaveDozeMode = 1
ReAuthActivePriority = 1
BeaconReceiveTime = 50
(2)开始使用 Wireshark 捕获数据包

(3)连接到 AP
身份验证:WPA2-PSK 或 WPA-PSK
加密:AES
通道:11 (HT20)

(4)执行从我们的器件到 AP 的 Ping 操作

故障发生前的 ping 输出为:
从192.168.64.1开始64字节:icmp_seq=4480 TTL=255 time=1.6ms
从192.168.64.1开始64字节:icmp_seq=4481 TTL=255 time=2.1ms
从192.168.64.1开始64字节:icmp_seq=4482 TTL=255 time=3.8ms
从192.168.64.1开始64字节:icmp_seq=4483 TTL=255 time=2.0ms
故障后 ping 的输出为:
从192.168.64.1开始64字节:icmp_seq=4485 TTL=255 time=1023.5ms
从192.168.64.1开始64字节:icmp_seq=4486 TTL=255 time=1032.1ms
从192.168.64.1开始64字节:icmp_seq=4487TTL=255 time=1141.0ms
从192.168.64.1开始64字节:icmp_seq=4488 TTL=276.4 ms
故障后监听器日志的一部分是:
否 时间 SrcMAC DstMAC 源 目的 协议长度信息
61286 2020-10-13 11:47:04.933153040 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0xdb03、SEQ=4520/43025、TTL=64 (未找到响应!)
61287 2020-10-13 11:47:04.9331647 TexasIns_ae:89:5e (A8:1b:6a:ae:89:5e)(RA) 802.11 70 确认,Flags=。 C
61288 2020-10-13 11:47:04.964827073 00:1b:8b:6e:B6:24 FF:ff:ff:ff:ff:ff:ff NECPlatf_6e:B6:24 广播 802.11 324信标帧,SN=1961,FN=0,Flags=…… C、BI=100、SSID=ap51
61289 2020-10-13 11:47:05.067198025 00:1b:8b:6e:B6:24 FF:ff:ff:ff:ff:ff:ff NECPlatf_6e:B6:24 广播 802.11 324信标帧,SN=1962,FN=0,Flags=…… C、BI=100、SSID=ap51
61290 2020-10-13 11:47:05.169764252 00:1b:8b:6e:B6:24 FF:ff:ff:ff:ff:ff:ff NECPlatf_6e:B6:24 广播 802.11 324信标帧,SN=1963,FN=0,Flags=…… C、BI=100、SSID=ap51
61291 2020-10-13 11:47:05.272073658 00:1b:8b:6e:B6:24 FF:ff:ff:ff:ff:ff:ff NECPlatf_6e:B6:24 广播 802.11 324信标帧,SN=1964,FN=0,Flags=…… C、BI=100、SSID=ap51
61292 2020-10-13 11:47:05.374179148 00:1b:8b:6e:B6:24 FF:ff:ff:ff:ff:ff:ff NECPlatf_6e:B6:24 广播 802.11 324信标帧,SN=1965,FN=0,Flags=…… C、BI=100、SSID=ap51
61293 2020-10-13 11:47:05.476838972 00:1b:8b:6e:B6:24 FF:ff:ff:ff:ff:ff:ff NECPlatf_6e:B6:24 广播 802.11 324信标帧,SN=1966,FN=0,Flags=…… C、BI=100、SSID=ap51
61294 2020-10-13 11:47:05.579234724 00:1b:8b:6e:B6:24 FF:ff:ff:ff:ff:ff:ff NECPlatf_6e:B6:24 广播 802.11 324信标帧,SN=1967,FN=0,Flags=…… C、BI=100、SSID=ap51
61295 2020-10-13 11:47:05.683244617 00:1b:8b:6e:B6:24 FF:ff:ff:ff:ff:ff:ff NECPlatf_6e:B6:24 广播 802.11 324信标帧,SN=1968,FN=0,Flags=…… C、BI=100、SSID=ap51
61296 2020-10-13 11:47:05.784061081 00:1b:8b:6e:B6:24 FF:ff:ff:ff:ff:ff:ff NECPlatf_6e:B6:24 广播 802.11 324信标帧,SN=1969,FN=0,Flags=…… C、BI=100、SSID=ap51
61297 2020-10-13 11:47:05.886188142 00:1b:8b:6e:B6:24 FF:ff:ff:ff:ff:ff:ff NECPlatf_6e:B6:24 广播 802.11 324信标帧,SN=1970,FN=0,Flags=…… C、BI=100、SSID=ap51
编号61286)
我们的器件设置帧控制字段中的电源管理位、进入睡眠模式。
帧61286:190字节(1520位)、190字节(1520位)(在接口 mon0、id 0
Radiotap 标头 V0、长度52
802.11无线电信息
IEEE 802.11 QoS 数据、标志:.p.TC 上)
类型/子类型:QoS 数据(0x0028)
帧控制字段:0x8851
… .00 =版本:0
… 10. =类型:数据帧(2)
1000… =子类型:8.
标志:0x51
… .0001 = DS 状态:通过 AP 从 STA 到 DS 的帧(从 DS:0到 DS:1)(0x1)
… 0... =更多片段:这是最后一个片段
… 0…… =重试:帧未重新传输
1… = PWR MGT:STA 将进入睡眠状态
0.. … =更多数据:无缓冲数据
1.. … =受保护标志:数据受保护
0…… … =订单标志:未严格排序
000 0000 0010 1100 =持续时间:44微秒
接收器地址:NECPlatf_6e:B6:24 (00:1b:8b:6e:B6:24)
发送器地址:TexasIns_ae:89:5e (A8:1b:6a:ae:89:5e)
目标地址:NECPlatf_6e:B6:22 (00:1b:8b:6e:B6:22)
源地址:TexasIns_ae:89:5e (A8:1b:6a:ae:89:5e)
BSS ID:NECPlatf_6e:B6:24 (00:1b:8b:6e:B6:24)
STA 地址:TexasIns_ae:89:5e (A8:1b:6a:ae:89:5e)
… … … 0000 =片段编号:0
1001 1010 1000… =序列号:2472
帧校验序列:0xdbd13c88 [未验证]
[运营中心状态:未验证]
QoS 控制:0x0000
CCMP 参数
Logical-Link Control
Internet Protocol Version 4,src:192.168.64.130,dst: 192.168.64.1
Internet Control Message Protocol
编号61288-61297)
AP 缓存了我们设备的 ping 数据包、设置了流量指示图中的位。
但我们的器件会保持睡眠模式一段时间。
帧61288:324字节有线(2592位)、324字节捕获(2592位)接口单0、id 0
Radiotap 标头 V0、长度56
802.11无线电信息
IEEE 802.11信标帧、标志:.......... C
IEEE 802.11无线管理
固定参数(12字节)
标记的参数(228字节)
标签:SSID 参数集:ap51
标签:支持的速率1 (B)、2 (B)、5.5 (B)、11 (B)、6、 9、12、18、[Mbit/sec]
标签:DS 参数集:当前通道:11
标签:交通指示图(TIM):DTIM 0 of 0位图
标签编号:交通标志地图(TIM)(5)
标签长度:4.
DTIM 计数:0
DTIM 周期:1.
位图控制:0x00
部分虚拟位图:02
关联 ID:0x01
标签:ERP 信息
标签:扩展支持的速率24、36、48、54、[Mbit/sec]
标签:特定于供应商:Microsoft Corp.:WMM/WME:参数元素
标签:特定于供应商:epigram、Inc.:HT 功能(802.11n D1.10)
标签:HT 功能(802.11n D1.10)
标签:特定于供应商:epigram、Inc.:HT 附加功能(802.11n D1.00)
标签:HT 信息(802.11n D1.10)
标签:特定于供应商:Atheros Communications、Inc.:高级功能
标签:特定于供应商:Atheros Communications、Inc.:未知
标签:特定于供应商:NEC 平台有限公司
标签:特定于供应商:Microsoft Corp.:WPA 信息元素
我们想解决这个问题。
您是否有相关的已知问题等

此致、
Kenichi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试禁用802.11 PS 和 ELP 并重新测试

    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Driver_Debug

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    感谢您的回答。

    我们正在尝试您的建议。

    请稍等片刻。

    此致、

    Kenichi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    我们已尝试您的建议。

    但问题已经发生、请参阅下面的内容。

    SET_POWER_MODE 的设置为:
    # wlan_fu
    >/w p 1
    >/q
    
    由于在 Linux 内核2.4.31和无线扩展上使用 MCP8.5 SP2、因此我们使用 wlan_fu 命令而不是 iw 命令。

    SET_DEFAULT_POWERLEVEL 的设置已唤醒(不是 ELP)。
    defaultPowerLevel = 2
    
    ping 日志的一部分是:
    [2020-11-13 00:24:54.734] 64字节来自192.168.64.1:icmp_seq=32691 TTL=255 time=1.9 ms
    [2020-11-13 00:24:55.734] 64字节来自192.168.64.1:icmp_seq=32692 TTL=255 time=2.1 ms
    [2020-11-13 00:24:56.734] 64字节来自192.168.64.1:1235=24=24=362ms [2020-832.1ms=24=24=24:24=24=24=64%2020-234.1ms]
    
    ICMP 序列=32695 TTL=255 time=1.5 ms
    [2020-11-13 00:25:14.059] 64字节从192.168.64.1:icmp_seq=32710 TTL=255 time=305.4 ms
    [2020-11-13 00:25:15.697] 64字节从192.168.64.1:icmp_seq=32711 TTL =255 time=1.2 TIv=255时间=305.4 ms [2020-11-13:
    32713:
    32713:32713:32713:2020-2407] 64字节从192.168.64.1:32711:32713:32713:32713:32713:32713 ms
    从192:32713:32713:32713:32713:32713 2020-23ms 从192:32713:32713:32713:32713:32713 20-02420=2420=2420=2420=240.1ms 从192: ICMP 序列=32732 TTL=255时间=162.0ms
    
    监听器日志的一部分是:
    否 时间 SrcMAC DstMAC 源 目的 协议长度信息
    225626 2020-11-13 00:24:53.867364154 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32691/45951、TTL=64 (在225628中回复)
    225628 2020-11-13 00:24:53.867592579 00:1b:8b:6e:B6:22 A8:1b:6a:ae:89:5e 192.168.64.1 192.168.64.130 ICMP 190回波(ping)应答 id=0x5303、SEQ=32691/45951、TTL=255 (在225626中请求)
    225646 2020-11-13 00:24:54.868457164 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32692/46207、TTL=64 (在225648中回复)
    225648 2020-11-13 00:24:54.869105882 00:1b:8b:6e:B6:22 A8:1b:6a:ae:89:5e 192.168.64.1 192.168.64.130 ICMP 190回波(ping)应答 id=0x5303、SEQ=32692/46207、TTL=255 (在225646中请求)
    225665 2020-11-13 00:24:55.869979542 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32693/46463、TTL=64 (在225667中应答)
    225667 2020-11-13 00:24:55.870009197 00:1b:8b:6e:B6:22 A8:1b:6a:ae:89:5e 192.168.64.1 192.168.64.130 ICMP 190回波(ping)应答 id=0x5303、SEQ=32693/46463、TTL=255 (在225665中请求)
    225683 2020-11-13 00:24:56.870961650 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32694/46719、TTL=64 (在225685中回复)
    225685 2020-11-13 00:24:56.870988434 00:1b:8b:6e:B6:22 A8:1b:6a:ae:89:5e 192.168.64.1 192.168.64.130 ICMP 190回波(ping)应答 id=0x5303、SEQ=32694/46719、TTL=255 (请求在225683中)
    225704 2020-11-13 00:24:57.871742046 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32695/46975、TTL=64 (在225706中回复)
    225706 2020-11-13 00:24:57.871772785 00:1b:8b:6e:B6:22 A8:1b:6a:ae:89:5e 192.168.64.1 192.168.64.130 ICMP 190回波(ping)应答 id=0x5303、SEQ=32695/46975、TTL=255 (请求在225704中)
    225747 2020-11-13 00:24:59.662573142 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32696/47231、TTL=64 (找不到响应!)
    225843 2020-11-13 00:25:04.7826859 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32701/48511、TTL=64 (找不到响应!)
    225859 2020-11-13 00:25:05.482303852 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32702/48767、TTL=64 (未找到响应!)
    225952 2020-11-13 00:25:10.618820210 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32707/50047、TTL=64 (未找到响应!)
    225971 2020-11-13 00:25:11.712516002 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32708/50303、TTL=64 (找不到响应!)
    225974 2020-11-13 00:25:11.898852504 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 198回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32708/50303、TTL=64 (找不到响应!)
    225975 2020-11-13 00:25:11.898858106 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 198回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32709/50559、TTL=64 (找不到响应!)
    226004 2020-11-13 00:25:13.132448982 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32710/50815、TTL=64 (在226007中回复)
    226007 2020-11-13 00:25:13.193077224 00:1b:8b:6e:B6:22 A8:1b:6a:ae:89:5e 192.168.64.1 192.168.64.130 ICMP 190回波(ping)应答 id=0x5303、SEQ=32710/50815、TTL=255 (226004中的请求)
    226044 2020-11-13 00:25:14.829554322 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32711/51071、TTL=64 (在226046中回复)
    226046 2020-11-13 00:25:14.829581326 00:1b:8b:6e:B6:22 A8:1b:6a:ae:89:5e 192.168.64.1 192.168.64.130 ICMP 190回波(ping)应答 id=0x5303、SEQ=32711/51071、TTL=255 (226044中的请求)
    226051 2020-11-13 00:25:15.142490157 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32712/51327、TTL=64 (找不到响应!)
    226069 2020-11-13 00:25:16.142195903 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32713/51583、TTL=64 (在226071中回复)
    226071 2020-11-13 00:25:16.212829597 00:1b:8b:6e:B6:22 A8:1b:6a:ae:89:5e 192.168.64.1 192.168.64.130 ICMP 190回波(ping)应答 id=0x5303、SEQ=32713/51583、TTL=255 (226069中的请求)
    226108 2020-11-13 00:25:17.938891464 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 198回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32714/51839、TTL=64 (找不到响应!)
    226109 2020-11-13 00:25:17.938909127 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 198回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32715/52095、TTL=64 (找不到响应!)
    226151 2020-11-13 00:25:19.962386110 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32717/52607、TTL=64 (找不到响应!)
    226270 2020-11-13 00:25:26.091661225 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 198回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32723/54143、TTL=64 (在226274中应答)
    226274 2020-11-13 00:25:26.152958682 00:1b:8b:6e:B6:22 A8:1b:6a:ae:89:5e 192.168.64.1 192.168.64.130 ICMP 190回波(ping)应答 id=0x5303、SEQ=32723/54143、TTL=255 (在226270中请求)
    226296 2020-11-13 00:25:27.412120825 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32724/54399、TTL=64 (找不到响应!)
    226356 2020-11-13 00:25:30.872213495 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32727/55167、TTL=64 (找不到响应!)
    226385 2020-11-13 00:25:31.783235892 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32728/55423、TTL=64 (找不到响应!)
    226432 2020-11-13 00:25:34.408550978 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32731/56191、TTL=64 (找不到响应!)
    226443 2020-11-13 00:25:35.001334145 A8:1b:6a:ae:89:5e 00:1b:8b:6e:B6:22 192.168.64.130 192.168.64.1 ICMP 190回波(ping)请求 id=0x5303、SEQ=32732/56447、TTL=64 (在226445中应答)
    226445 2020-11-13 00:25:35.074637779 00:1b:8b:6e:B6:22 A8:1b:6a:ae:89:5e 192.168.64.1 192.168.64.130 ICMP 190回波(ping)应答 id=0x5303、SEQ=32732/56447、TTL=255 (226443中的请求)
    
    我们的器件始终如一地清除 OOS 数据包中的电源管理位、不会进入睡眠模式。

    但是、ping 数据包会延迟和丢失。

    此外、聚合的 ICMP 回显请求通常会在故障后出现。

    例如,第226108号和第226109号。
    帧226108:198字节线缆(1584位)、198字节捕捉(1584位)的接口 MON0、id 0
    Radiotap 标头 V0、长度60
    802.11无线电信息
    PHY 类型:802.11n (HT)(7)
    MCS 索引:7.
    带宽:20MHz (0)
    短 GI:错误
    FEC:BEC (0)
    STBC 流的数量:0
    数据速率:65.0 Mb/s
    通道:11.
    频率:2462MHz
    信号强度(dBm):-50dBm
    … … … … … … … ...0 = A-MPDU 的最后一部分:false
    … … … … … … … 0.. = A-MPDU 分隔符 CRC 错误:错误
    A-BPDU 聚合 ID:7928219
    [持续时间:56µs ]
    IEEE 802.11 QoS 数据、标志:.p... TC
    Logical Link Control
    Internet Protocol Version 4,src:192.168.64.130,dst: 192.168.64.1
    Internet Control Message Protocol
    
    帧226109:198字节有线(1584位)、198字节捕捉(1584位)在接口 MON0、ID 0
    无线电接入头 V0、长度60
    802.11无线电信息
    PHY 类型:802.11n (HT)(7)
    MCS 索引:7.
    带宽:20MHz (0)
    短 GI:错误
    FEC:BEC (0)
    STBC 流的数量:0
    数据速率:65.0 Mb/s
    通道:11.
    频率:2462MHz
    信号强度(dBm):-50dBm
    … … … … … … … ...0 = A-MPDU 的最后一部分:false
    … … … … … … … 0.. = A-MPDU 分隔符 CRC 错误:错误
    A-BPDU 聚合 ID:7928219
    [持续时间:56µs ]
    IEEE 802.11 QoS 数据、标志:.p... TC
    Logical Link Control
    Internet Protocol Version 4,src:192.168.64.130,dst: 192.168.64.1
    Internet Control Message Protocol
    
    传输数据包似乎也不起作用。

    此致、

    Kenichi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenichi、

    作为故障排除步骤,您能否使用最新固件版本进行测试:https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/log/

    此版本主要使用 NLCP 驱动程序进行测试、 但如果您看到此版本的行为有任何变化、这将是一个很好的测试。

    此致

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    我使用最新固件版本8.9.0.0.86进行了测试。

    但问题并没有得到改善。

    此致、

    Kenichi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否用短打盹设置进行测试- powerSaveDozeMode = 0

    此致

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    我使用短打盹设置进行了测试。

    它工作了大约一个星期,但问题发生了,与以前一样。

    此致、

    Kenichi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    我们现在的情况有点短暂、可能在下周之前无法回复您。  希望这是可以接受的、请告诉我这是否非常紧迫。

    此致、

    特拉维斯