This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:CC3235 EN301 893 5G 模式自适应性测试失败

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/954402/cc3235modasf-cc3235-en301-893-5g-mode-adaptivity-test-failed

器件型号:CC3235MODASF

我们现在已获得 CC3235 cevice 认证、EN301 893自适应性测试失败。 添加干扰信号后、EUT 不会停止运输。

我想知道如何测试 自适应性测试。 我看到 了《邮报》

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/634085/2349971?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Adaptivity%2520(Channel%2520Access%2520Mechanism)#2349971

有人谈到进入无线电工具中提供的测试模式,但也说您不能使用无线电工具,需要连接到 AP,因此我不太了解如何进行测试。

对任何提示都很满意!

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    要执行自适应性测试、您需要器件处于更多功能模式-无线电工具无法为您完成此操作。 要运行此测试、我将获取网络终端示例、并进行一项修改-更改 UDP 发送功能以使用 while (1)永远发送。  

    刷写此映像后、您将打开器件、将其配置为使用 UART 终端连接到 AP、然后使用 UDP 命令开始发送数据。  

    在此模式下、您应传递自适应性。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    我有三个问题

    1、我必须自己修改程序、 是否没有可刻录和测试的固件? 对吧?

    2、在 AP 侧发布封装时测试失败的原因?(注意:在电路板连接到 AP 后、没有人为操作。)

    3、是否只能通过持续发送封装的方式来通过自适应测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、正确

    2.不确定这里是什么意思。 您是否正在使用无线电工具?  

    3.您无法使用无线电工具传递自适应性。

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我已经通过了自适应测试。

    方法是删除配置文件配置并使用指令关闭自动重新连接功能、并禁用参数扫描功能。 在这一步中、如果存在干扰、可以断开 WiFi、但断开的线路会延迟、这仍然无法通过测试。

    然后将国家代码从欧盟更改为德国,并改善了断开连接延迟,并通过了核查机制测试

    我有两个问题

    1、修改国家/地区代码时为什么会出现下降延迟、这将产生很大的影响

    2.必须删除配置文件并关闭自动重新连接以进行自适应测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    如果需要模拟断开连接,只需调用 wlanDisconnect () API,而不是删除配置文件。 我会说您不需要删除配置文件。 您能向我介绍一下您尝试运行的测试所需的步骤吗?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    l 不想模拟断开连接、而是在5G 模式下进行自适应测试。 当测试机制持续发出数据包、然后发送干扰信号时、WiFi 应该断开或无响应、但通信仍然正常。 我想知道为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否确定也通过5GHz 网络产生5G 干扰?

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    wifi 模块是 STA 型号、现在我将国家代码更改为 DE CAN 至11a、11n 无法通过、理论上应该通过。

    我不知道为什么会出现这种现象、如何解决、这个测试会影响我们是否使用这个模块、希望能够解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说连接仍然正常时、AP 是否仍在获取 UDP 数据包并对其进行堆栈? 是否确定干扰发生器设置正确?

    BR、

    Vince