This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:当 AP 和客户端模式同时使用(长期)时、连接不稳定

Guru**** 2503965 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/957466/wl1801mod-connection-unstable-when-ap-and-client-modes-used-at-the-same-time-long-term

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1801

尊敬的所有人:

我们在 WL1801配置为同步 AP 和客户端模式(Linux、基于 iMX6的系统)时遇到连接稳定性问题。 通过最新固件和一些内核补丁尝试最后解决方法(大约1/2年前)无法解决问题。 由于这涉及到许多已经通过电子邮件交换的日志和状态数据、因此我不想在此处污染此论坛转售它。

请您查看上次提交的内容并告知我们吗?

很高兴稍后对其进行总结、以便在问题得到解决时阅读本论坛的其他人从中受益。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    努力更好地理解...  因此、您在1/2年前遇到了问题、问题得到了解决、现在您又遇到了问题。  那么、有哪些变化或更新了?  您是否有原始问题的 e2e 链接、或者您是否通过电子邮件与某人合作?

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,特拉维斯,很抱歉,我的最新帖子可能有点误导人。 自从 DV 测试以来、我们一直在忍受这个问题、而且这个问题从未得到解决。 在过去的1/2年中、我们与您的同事就此进行了联系、建议尝试新固件并应用几个内核补丁。 遗憾的是、这种情况没有帮助、令我深感遗憾的是、TI 的通信也变得有点不稳定。

    与此同时,我们试图缩小范围,我们自己的根本原因是什么。 这需要相当长的时间、因为需要数天/数周才能证明特定配置有问题或没有问题。 除了您的建议之外、我们还尝试调整了 WiFi 接口参数(运气不佳)、尝试了多种合作伙伴器件(运气不好)、各种加密方法(运气不好)、从不同批次构建的多个器件(运气不好)、并尝试以单模式运行器件 (客户端或 AP、但不能同时使用两者)。 目前的结论是、当器件在双 AP/客户端模式下运行时、频繁断开连接开始出现、当器件仅在客户端或 AP 中运行时、链路看起来稳定(一个月没有丢失 ping)。

    我的同事已经与 Riz 和 Saurabh 分享了有关这方面的大量详细信息、报告和日志。 如果您非常善良、请检查您的 CRM、如果您发现其中缺少任何内容、请告诉我/我们。

    谢谢!

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiri、

    包括 Saurabh 在内的许多团队在感恩节假期都不上班、因此可能会延迟回复。  

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、感谢您的更新。 如果有任何更新或您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢!

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiri、

    您运行的是什么 Linux 内核版本? 我们最近在内核4.19 https://www.ti.com/tool/download/WILINK8-WIFI-NLCP 上发布了 R8.8版本

    您能否更新至 R8.8并重新测试。 您还可以参阅内核补丁@ https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/build-utilites/tree/patches/kernel_patches/4.19.38?h=r8.8


    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为快速测试,您可以更新到最新的固件二进制文件并重新测试: https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/

    尽管 R8.8基于内核4.19,但您仍可以在内核4.15上使用这些修补程序(可能必须重新处理某些修补程序)

    谢谢

    Saurabh