This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:AWS 插件:subscribe_publish_sample 示例连接失败

Guru**** 1751730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/959417/ccs-cc3220sf-launchxl-aws-plugin-subscribe_publish_sample-example-connection-failure

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试从 AWS 插件运行 MQTT 示例(在这里、我使用了 SDK v.4.10.00.07和 AWS IoT 插件 v.4.10.01.01)。

AWS IoT Core 配置与 https://www.ti.com/tool/TIDM-1020中的配置相同。 我注意到、前几次运行似乎正常(我可以在 AWS IoT Core 控制台中查看连接和 MQTT 网格的统计信息)、但在重置3次后、FW 停止工作、似乎连接到 SNTP 服务器获取日期时遇到问题。 在调用中、retval = SNTP getTime (NULL、0、&timeval、&ntpTimeStamp);我接收值-100。  

~3个成功的时间只能在全新的 LauchPad 上看到。

此致、

Jerzy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerzy、

    您是否已刷写4.10 SDK 的服务包? 您能否解释您的复位-您是否手动按下 LaunchPad 上的复位按钮?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    就是这样。 谢谢你。

    此致、

    Jerzy