This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:天线建议和匹配电路

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/960061/cc3135mod-antenna-advice-and-matching-circuit

器件型号:CC3135MOD

尊敬的 e2e 支持:

我们的数据表和 boostXL 文档建议将 Murata 天线 M830520与3nH 和3.3pF 匹配网络配合使用;而 我们的 CC3x35硬件设计检查清单(修订版 A) 提到 M830530、其中3.9nH 和1.8pF 匹配网络。

您能否确认此设计检查清单未更新、我们应从数据表中选择这些清单?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    匹配网络将取决于最终的射频设计。 如果您要复制 BoosterPack 射频路径、我建议使用设计文件中的值。 这些将是我们使用的最新版本。 我将查看相应地更新我们的硬件审核清单。

    谢谢、

    Vince