This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:TIDM-1020:启动问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, BOOSTXL-K350QVG-S1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/959407/ccs-cc3220sf-launchxl-tidm-1020-startup-issue

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-K350QVG-S1

工具/软件:Code Composer Studio

我计划利用恒温器示例(https://www.ti.com/tool/TIDM-1020)作为项目的起点。 但是、在花费大量时间尝试启动它之后、我未能看到任何结果。

作为硬件、我将 CC3220SF-LAUNCHXL 与 BOOSTXL-K350QVG-S1搭配使用。

我还按照 https://www.ti.com/lit/ug/tidudq7a/tidudq7a.pdf?ts=1605789187766&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDM-1020中的说明,安装了具有正确版本的 SDK

遗憾的是、我无法执行器件配置。 Android 版移动应用程序会通知它无法检测到器件、或者该器件仅支持传统配置。

如果是通过触摸显示屏进行配置、也是不可能的、因为显示屏仍然处于非活动状态。 根据我在调试中看到的内容、FW 会等待执行校准过程。

如果有特定的方法、我应该运行此类硬件配置、或者我是否缺少某些内容?

此致、

Jerzy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerzy、

    由于 TI 参考设计软件基于旧的 SDK 版本、但 Wi-Fi Starter Pro 移动应用从那时起在 Apple 和 Google 商店上进行了更新、因此它们可能不再兼容。 这是演示移动应用程序的一个限制。 您可以使用最新 SDK 中的任何演示使用移动应用测试配置。 我建议继续此 TI 设计、使用 BLE 配置、或使用内置 HTTP 服务器直接添加 WLAN 配置文件。 连接到 CC32xx 的 AP 网络(SSID 应为 mysimplelink-THERMOSTAT)、并使用任何互联网浏览器转至 mysimplelink.net/settings.html 或10.123.45.1/settings.html

    您是否完成了设计指南第3.4.1节中所需的硬件修改? 该链接来自 AWS TIDUDQ7文档: https://www.ti.com/lit/tiduec9。 电阻式触控功能需要进行这些修改的原因、请参阅第2.3.1.1节。

    请记住、电阻式触控不是很精确、是为了演示目的而添加的。 对于实际应用、我建议 改为查看我们的电容式触控解决方案。

    此致、

    Sarah