This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:具有 Energia 软件的 CC3200-LAUNCHXL

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CC3200, CC3200-LAUNCHXL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/959493/cc3200-launchxl-cc3200-launchxl-with-energia-software

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:EnergiaCC3200

大家好、  

好的、我们收到了客户询问 有关 CC3200-LAUNCHXL 的帮助。  当客户将 cc3200与 Energia 软件配合使用时,板上的 D2指示灯亮起,并提到其程序不可执行。 客户可以采取哪些措施来解决此问题。

感谢您的参与、并期待您的善意回应。  

此致、

梅纳德