This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:是否可与主机配合使用?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS, CC3135, CC3135MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/959371/cc3235mods-is-it-usable-with-a-host

器件型号:CC3235MODS
主题中讨论的其他器件: CC3135CC3135MOD

您好!

我想知道是否可以将具有 MSP432的 CC3235MODS 用作主机。

我想像预期的那样使用 CC3135、但我选择 了 CC3235MODS、因为它在射频侧包含更多组件。

是否可以将 CC3235与 host_test 结合使用? 它未在重新来源资源管理器中列出。

谢谢你。

此致、

Victor Tolosana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    不能进行 thins。 如果您需要在 MSP432上运行主机驱动程序(SimpleLink 驱动程序)、则应选择 CC3135 QFN 或 CC3135MOD。

    如果您可以通过 AT 命令进行控制、则可以将 AT 命令应用上载到 CC3235MOD 中、并通过从 MSP432发出的 UART AT 命令对其进行控制。

    1月