This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3235S:Modbus TCP 或 RTU

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/958788/ccs-cc3235s-modbus-tcp-or-rtu

器件型号:CC3235S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

目前、我正在研究一个我想要使用 HMI 的方案、HMI 具有用于 MODBUS TCP 或 RTU 的通信总线

我想知道是否有人知道使用 Code Composer (Launchpad CC3235)进行此通信的库。  

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arturo、

    CC32xx 不支持此接口。 您是否正在寻找以太网?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在寻找有关此问题的信息、找到了一个名为 MDL-S2E Stellaris 的小型电路板。

    这是获取此类接口的可能方法吗?  

    回答您的问题:以太网是一个可能的选项、因为 HMI 也具有此类型的协议。 HMI - Delta:DOP-107EG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arturo、

    MSP432E4 器件与具有以太网的旧 Stellaris 器件类似、它们具有与 CC32xx 器件类似的 SDK。

    CC32xx 器件均为 Wi-Fi MCU。 您是否还需要 Wi-Fi、或者您是否只需要以太网或类似接口?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    实际上、我需要两者。 Wi-Fi 和 Modbus TCP、以太网是可能的选择。  

    我想使用 WiFi 功能通过云管理 Infi、我必须使用通信通道通过 HMI 查看该信息。

    我应该寻找另一个器件吗?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是一个评论……

    我想您不明白它是什么 Modbus TCP 协议。 它是一种在自动化领域广泛使用的通信协议。 它是通过 TCP 协议传输的非常简单的协议。 TCP 协议可以通过以太网发送、无论它是有线(例如100BASE-TX)还是无线(WiFi)。 TCP 协议也可以通过 GSM、光纤或任何其他载波发送。

    如果您讨论 Modbus RTU、此协议通常通过 RS-485、RS-422或 RS-232等串行线路发送。 但 Modbus RTU 也可以通过 TCP 争用进行隧道传输。

    1月