This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:关于将 simplelink 主机驱动程序移植到 STM32平台

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135, CC31XXEMUBOOST, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/958865/boostxl-cc3135-about-simplelink-host-driver-porting-to-stm32-platform

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件: CC31XXEMUBOOSTCC3100


尊敬的 TI:

我的目标是将 simplelink 主机驱动程序移植到以单线程模式运行非操作系统的 STM32环境。

我使用的方法如下。

硬件:STM32F4发现板+ BOOSTXL-CC3135和 CC31XXEMUBOOST

软件:simplelink_sdk_wify_plugin_4_20_00_10

现在、我的案例与下面的2个线程非常相似。

这两个线程相互关联。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/690115/2543517#2543517

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/748675?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=_SlNonOsMainLoopTask

我在同步和锁定方面也遇到了同样的问题。

同样、我使用了 CC3100 SDK (nonos.c)的同步/锁定功能。

虽然它可以工作、但它非常不稳定。

例如)

当 MCU 的时钟或 SPI 时钟发生变化时、它将进入无限等待状态。(_SlNonOsHandleSpawnTask)

当我在 ISR 上设置断点时、它可以工作、但没有断点、停留在无限等待中。(_SlNonOsHandleSpawnTask)

我随附了测试代码以快速解决问题。

TI 源文件位于"Driver"文件夹中。

我可以要求您进行审核吗?

谢谢

e2e.ti.com/.../TI_5F00_SL_5F00_EX.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳时敏

    您是否拥有最新的服务包您是否已刷写? 您是否看到同步丢失错误或其他致命事件?

    当 MCU 或 SPI 时钟发生变化时、这意味着什么? 时钟配置是否在运行期间发生变化?

    此致、

    Sarah