This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:Mongoose OS 存储器大小?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/959019/cc3220moda-mongoose-os-memory-size

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

我看到 CC3220SF 与 Mongoose OS + Google IoT Core 兼容。 但是、我不确定 CC3220MODAS 是否兼容、因为它具有较小的闪存?  

无法在此处找到任何有关此内容的信息:    

提前感谢

/Thibault Helle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S 器件根本没有内部闪存。

    它具有256KB 的数据和代码 SRAM (代码在引导时从外部闪存复制)。

    SF 器件具有内部1MB XIP 闪存(用于代码)、整个256KB 可用于数据。  

    我不熟悉 Mongoose OS 解决方案及其内存要求。 您应该尝试他们的论坛。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、但 CC3220MODAS 是否可以与具有外部闪存的 Mongoose OS 配合使用?

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部闪存仅用于存储系统和用户文件。 它不用于执行。 S 和 SF 器件都需要该参数。

    S 器件的限制是内部256KB RAM。 这应该适合代码和数据。