This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:使用 SimpleLink 事件(SimpleLinkWlanEventHandler)作为 C++类方法

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/958292/ccs-cc3220sf-launchxl-using-of-simplelink-event-simplelinkwlaneventhandler-as-c-class-method

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

我正在 CC3220SF 器件上开发 C++应用程序。 我可以使用"void SimpleLinkWlanEventHandler (slWlanEvent_t * pWlanEvent)"等方法获取 WiFi 连接事件

但是、我希望在 C++类方法中获取事件、如 "void MyClass::SimpleLinkWlanEventHandler (slWlanEvent_t *pWlanEvent)"

如何将用 C 编写的事件路由到 C++类方法? 或者如何直接将该事件用作 C++类方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Abdulkadir Mirik、

    所有 CC32xx 库都只能用 C 语言编写和支持、但您可以从 C++应用程序代码调用这些例程。 事件处理程序由 SimpleLink Wi-Fi 库定义并在异步 SL_Task 线程或函数中进行管理。

    此致、

    Sarah