This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:布尔 JSON 值的正确大小

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/958462/cc3220moda-correct-size-for-boolean-json-values

器件型号:CC3220MODA

大家好、

对于布尔值(例如、true、false)、JSON_getValue 的正确大小参数是什么?

bool mybool;

uint16_t valueSize = sizeof (mybool)*2;
RET = JSON_getValue (objectHandle、"\"myParam\"、&myCool、&valueSize);

工作正常、但:

uint16_t valueSize = sizeof (myPool);
RET = JSON_getValue (objectHandle、"\"myParam\"、&myCool、&valueSize);

不会。 有关的 JSON 如下所示:

"myParam":false

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答我自己的问题:"

    对于布尔类型,valueSize 应设置为2 a.k.a. sizeof (uint16_t)。 对于所有其他积分类型、调用 sizeof() 相应类型就足够了。
    "
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发表您的答案!