This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:CC3235MODASF 电路板使用 UNFLAASH 连接并刻录所有提示错误

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/958683/cc3235modasf-cc3235modasf-the-board-uses-unflash-to-connect-and-burn-all-prompt-errors

器件型号:CC3235MODASF
我有疑问:
由 我自己制作的 CC3235MODASF 板。 电路板的 SOP 配置为010。 当开始连接和编程时、SOP2没有显示低电平、复位信号是低电平、硬件基本和开发板一样。  为什么是这样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能详细说明一下这个问题吗? 如果问题是刷写器件、如何将 XDS 连接到定制板? 您路由了哪些信号?

    BR、

    Vince