This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:器件的 ADC I/O 能否支持差分输入、或者它们是否设计用于处理单端信号?

Guru**** 2555470 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/958307/cc3235sf-can-the-adc-i-os-of-the-device-support-differential-inputs-or-are-they-designed-to-process-single-ended-signals

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:AMC3330-Q1

我将把它连接到您的 AMC3330-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Constantino、

    它仅支持单端-或者更具体地说、它测量引脚上参考部件接地的电压。  

    接地基准无法更改。  

    BR、

    Vince