This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:EAP-TLS 示例代码

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/956317/cc3200-eap-tls-example-code

器件型号:CC3200

尊敬的香榭丽舍

CC3200 上是否有 EAP-TLS 示例代码?

我们在  freeradius 2.1.12中的 CC3200上运行 EAP-TLS 时遇到错误情况、请参阅下面的错误消息。

调试:警告:!! 状态0x1e64f2ab1e65ffb2的 EAP 会话未完成!

如果您有任何建议、请随时告诉我。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、您好!

    我们没有具体示例。 "ent_wlan"是最近的一个、但它使用 SL_ENT_EAP_METHOD_PEAP1_MSCHAPv2。

    对于 SL_ENT_EAP_METHOD_TLS、您需要按照用户指南(http://www.ti.com/lit/pdf/swru368)第9.1.2章中的说明添加客户端证书(/cert/client.pem)和密钥(/cert/private.key)。

    如果仍有问题、请提供来自 freeradius 或 NWP 日志(https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/CC3100-_2600_-CC3200-Capture-NWP-Logs-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf)的更详细的日志。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    客户尝试 将"ent_wlan"示例代码修改为 SL_ENT_EAP_METHOD_TLS 并添加 CA、但仍然遇到问题。

    我能帮您查看我们捕获的日志文件吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、您好!

    似乎他没有添加 EAP TLS 所需的客户端证书(和密钥)。

    客户端证书:/cert/client.pem  

    私钥:/cert/private.key

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    客户实际上已在 CC3200中添加客户端 CA 和私钥。

    您为什么意味着没有两个文件? 您是否在日志文件中找到任何信息?

    或任何可能的错误步骤?  

    如果您有任何建议、请随时告诉我。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 RADIUS 服务器日志中,服务器似乎请求了客户端证书,但没有获得证书。

    这可以通过在 cc3200上未正确配置客户端证书来解释。

    请仔细检查证书配置是否正确(/cert/client.pem)、并提供 NWP 日志(如上所述)、以便我们更好地了解器件内部的错误。

    BR、

    Kobi