This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:OTA 应用程序和定制应用程序是否具有单独的地址或存储器位置?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/957784/ccs-cc3220sf-launchxl-do-we-have-separate-address-or-memory-location-for-ota-application-and-the-custom-application

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

目前、我正在尝试 OTA 应用程序。

我有以下问题:

在 CC3220SF 中、OTA 应用程序和自定义应用程序是否有单独的地址或存储器位置?

2.如果我使用 OTA 示例应用程序上传了自定义映像、我可以再次上传自定义映像吗? 没有在 CC3220SF Launchpad 中上传 OTA 示例应用?

3. CC3220SF 是否提供以下可能步骤:i)仅 OTA 应用程序更新。 II)仅自定义映像更新。 III)自定义和 OTA 映像更新。 我是说我们可以完成 CC3220SF 的三个步骤? 如果是、请指导我如何执行全部三个组合。

谢谢、此致、

Jasmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasmin、

    回答您的问题:

    OTA 代码是应用程序的一部分。 如果使用 TI OTA 代码、则没有单独的应用程序。 但没有任何因素阻止您开发自己的解决方案。

    2.如果您的代码包含 OTA 功能、则可以再次使用 OTA 过程。

    由于没有单独的 OTA 应用程序、因此问题不相关。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    好的、对于每个自定义映像版本(版本1、2、...等)、我还必须包含 OTA 代码以重复使用 OTA 过程。

    OTA 和自定义映像的单独存储器位置与之完全不同。

    我有以下问题:

    1.谁将管理映象提交等的地址等的链接?

    2. OTA 应用程序是否与引导加载程序类似? 或其不同?

    3. OTA 过程中终端上出现套接字错误消息,是否需要解决?

    谢谢、此致、

    Jasmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasmin、

    你和你的代码。 在代码内部、您将使用 TI OTA 库(您将作为将 OTA 集成到代码中的基础的 TI OTA 示例)。

    2.不 CC3220/CC3235器件的电源管理解决方案。 如果您要创建自己的应用程序、OTA 功能是代码的一部分。 OTA 代码使用文件系统的失效防护功能来防止更新失败时固件损坏。

    3.我不确定您的确切错误是什么意思。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OTA 示例(云和本地)仅提供了如何执行更新的参考。

    它们不用作最终产品(引导加载程序)、但您可以使用它们来了解如何在您自己的应用中集成 OTA 功能。  

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 Kobi 和 Jan 的大力支持。

    此致、

    Jasmin