主题中讨论的其他器件:、 UNIFLASH
我正在使用 CC3220SF-LAUNCHXL 尝试在我的定制 PCB 上调试外部 CC3220SF。
开发板上的所有 JTAG 跳线(RST、TMS、TCK、TDI、TDO)断开、 我的定制 PCB 通过标准10引脚 JTAG 连接器连接到 J4 (XDS110 OUT)、开发板上的 SOP 跳线设置为100 (甚至不确定这是否重要、因为我尝试连接到外部目标、 我的定制板上的 SOP 设置为000 (对于功能4线调试-这可能不正确)。
我已按照 Uniflash 说明从生产模式将器件设置为开发模式(Uniflash 对于哪个 USB 端口可以连接到 MCU 非常挑剔)并成功编程(在多次尝试失败后、甚至在我找到自己喜欢的 USB 端口之前进行连接)。
遗憾的是、当我尝试在 CSS 中调试 MCU 时、我仍然收到"连接到目标(-1170)时出错"、表示它仍处于生产模式。 尽管无法调试、但器件通过了 CCS 中的 JTAG 完整性测试。
我想这可能是目标 PCB 上的 SOP 引脚设置为000的问题、当我通过 Uniflash 将其编程到开发模式时、目标 PCB 上的 SOP 引脚设置为000、但很奇怪、它确实通过 Uniflash 成功编程、并像这样设置 SOP 引脚。 在开始将目标 PCB 重新设计为其他 SOP 配置之前、我想获得您的反馈。
下图是我的目标板原理图的 JTAG 和 SOP 部分、如果问题与硬件相关(图片外、n_RESET 引脚被拉高至+3.3V w/12k 欧姆)。 感谢所有的帮助!
-Andy