This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:SPI 编程器建议

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/958293/launchcc3220modasf-spi-programmer-recommendation

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220MOD

大家好、

您是否建议使用快速 SPI 编程器?

我们的电子产品生产部门曾询问 TI-CC3220模块的闪存效果如何最佳。 从生产线指南中、我可以看到这最好通过 SPI 来完成、因为在本例中、我们不会遇到任何 SOP 组装问题(https://www.ti.com/lit/an/swra568/swra568.pdf?ts=1605874362673&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)。 您对 SPI 编程器有什么建议吗?我们的生产线可以使用这些建议对模块进行非常快速的编程?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我不是 TI 员工、但非常优秀的编程人员由 Elnec 公司生产。 您可以 根据需要直接询问此 e2e 用户。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    除 Jan 的建议外,还有 Total Phase Cheetah: https://www.totalphase.com/products/cheetah-spi/

    不过、这是我们用于调试和测试目的的 SPI 闪存器、因此我建议您的客户研究所有可用的 SPI 闪存产品、因为他们可能需要能够执行并行闪存的产品。

    如果您需要更多说明或对 CC3220mod SPI 闪存进行编程有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael