This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:Simplelink CC3100MOD -信息访问

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/958286/cc3100mod-simplelink-cc3100mod---access-to-information

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100

你(们)好

在我的应用程序中、在与云服务交谈之前、我需要访问以下数据点:

-接入点的 MAC 地址

-接入点的 RSSI

请向我提供详细的代码示例、我可以在哪里以及如何添加这些信息?

重要的是、在建立与 AP 的连接(SL_Connect)后、我可以访问此信息

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CC3100上、获取所需信息的唯一方法是在 AP 连接之前和期间、而不是在连接建立之后。 要获取 MAC 地址、您需要保存 WLAN 异步事件提供的信息。

    要获取接入点的 RSSI、您需要在连接前执行扫描并保存测量的 RSSI 值。

    如需更多信息、请参阅我在此处发布的文章 :https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/607182/2235332#2235332

    请告诉我您是否需要进一步澄清或对该主题有进一步的问题。

    此致、

    Michael