This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WiFi 稳定性问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/956896/wl1835mod-wifi-stability-issues

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1271WL1835

大家好、团队、

我对 WiFi 连接的稳定性有问题。 通常 、下载速度可以达到3Mb/s (以太网连接的半速)、但有时下载速度非常慢、甚至超时。  

速度测试显示我们网络的平均下载速度为10 Mb/s

我检查了 ADB shell (dmesg)中的消息(粘贴在下面)、发现 WiFi 经常断开连接并恢复。 此外、我们还经常收到此消息"wlcore:warning no FW Rx BA on tid 2"。

如果您能帮助我们找出原因并解决问题、我们将不胜感激。 非常感谢。

此致、

志祥

6>[523198.658073] wlcore:检测到信标丢失。 角色:0x1
6>[523203.464368] wlcore:连接丢失工作(role_id:0)。
6>[523203.46977] wlan0:连接到 AP 74:da:88:14:9a:37丢失
4][523203.984367] wlcore:警告无法清空所有 TX 缓冲区、超时(超时500ms
4][523204.584361] wlcore:警告:无法清空所有 TX 缓冲区、超时(超时500ms
4][523205.094369] wlcore:警告无法清空所有 TX 缓冲区、超时(超时500ms
<6>[523205.53658] cfg80211:调用 CRDA 以更新全球监管域
3>[523207.554439] wlcore:错误命令完成超时
[4][523207.559689]-------- [在此处剪切]-----
[4][523207.564782]警告:在/home/vagrant/src/rxpense-hub/medipe001-os/RxPense_ProcessorBoard_Kitkat/hardware/medipense/wlan/backports-3.13-1/drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:790 wl12xx_queue_recovery_work + 0x60/0x68 [wlcore]()
[4][523207.585245]链接的模块:wl18xx wlcore_SDIO wlcore mac80211 cfg80211 compat
[4][523207.593413][ ](RELEDELOG_backtrace+0x0/0x138)从[ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x4c/0x64)
[4][523207.603139][ ](warn_slESpath_common+0x4c/0x64)、来自[ ](warn_slESpath_null+0x1c/0x24)
[4][523207.613040][ ](warn_slESpath_null+0x1c/0x24)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work + 0x60/0x68 [wlcore])
[4][523207.624263][ ](wl12xx_queue_recovery_work + 0x60/0x68 [wlcore])、来自[ ](wlcore_cmd_send_failure+0x84/0x3e0 [wlcore])
[4][523207.63687][ ](wlcore_cmd_send_failure+0x84/0x3e0 [wlcore])、来自[ ](wlcore_cmd_configure_failure+0x64/0xc0 [wlcore])
[4][523207.649752][ ](wlcore_cmd_configure_failure+0x64/0xc0 [wlcore])、来自[ ](wl1271_cmd_configure+0x14/0x20 [wlcore])
[4][523207.662249][ ](wl1271_cmd_configure+0x14/0x20 [wlcore])从[ ](wl1271_acx_group_address_tbl+0x80/0xdc [wlcore])
[4][523207.674700][ ](wl1271_acx_group_address_tbl+0x80/0xdc [wlcore])从[ ](wl1271_op_configure_filter+0x94/0x13c [wlcore])
[4][523207.687804][ ](wl1271_op_configure_filter+0x94/0x13c [wlcore])、来自[ ](ieee80211_configure_filter+0x17c/0x408 [mac80211])
[4][523207.702388][ ](ieee80211_configure_filter+0x17c/0x408 [mac80211])从[ ](Process_One_Work+0x12c/0x494)
[4][523207.714128][ ](Process_One_Work+0x12c/0x494)从[ ](worker_thread+0x170/0x3cc)
[4][523207.723578][ ](worker_thread+0x170/0x3cc)、来自[ ](kthread+0x80/0x88)
[4][523207.732047][ ](kthread+0x80/0x88)、来自[ ](kernel_thread_exit+0x0/0x8)
[4][523207.740619]--[结束线迹51178c89443d0a6c ]--
[4][523207.745427] wlcore:警告配置命令 NOK
[4][523207.750335] wlcore:警告设置组地址表失败:-110
<6>[523207.756541] wlcore:读取 FW 紧急日志
3>[523209.774405] wlcore:错误命令完成超时
[4][523209.779360]-------- [在此处剪切]-----
[4][523209.784238]警告:在/home/vagrant/src/rxpense-hub/medipe001-os/RxPense_ProcessorBoard_Kitkat/hardware/medipense/wlan/backports-3.13-1/drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:790 wl12xx_queue_recovery_work + 0x60/0x68 [wlcore]()
[4][523209.804706]链接的模块:wl18xx wlcore_SDIO wlcore mac80211 cfg80211 compat
[4][523209.812948][ ](RELEDELOG_backtrace+0x0/0x138)从[ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x4c/0x64)
[4][523209.822687][ ](warn_slESpath_common+0x4c/0x64)、来自[ ](warn_slESpath_null+0x1c/0x24)
[4][523209.832616][ ](warn_slESpath_null+0x1c/0x24)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work + 0x60/0x68 [wlcore])
[4][523209.843844][ ](wl12xx_queue_recovery_work + 0x60/0x68 [wlcore])、来自[ ](wlcore_cmd_send_failure+0x84/0x3e0 [wlcore])
[4][523209.856452][ ](wlcore_cmd_send_failure+0x84/0x3e0 [wlcore])、来自[ ](wl1271_cmd_send+0x1c/0x28 [wlcore])
[4][523209.868103][ ](wl1271_cmd_send+0x1c/0x28 [wlcore])从[ ](wl12xx_cmd_stop_fwlog+0x58/b4 [wlcore])
[4][523209.879412][ ](wl12xx_cmd_stop_fwlog+0x58/b4 [wlcore])、来自[ ](wl1271_recovery_work + 0x2a8/0x518 [wlcore])
[4][523209.891363][ ](wl1271_recovery_work + 0x2a8/0x518 [wlcore])、来自[ ](Process_One_Work+0x12c/0x494)
[4][523209.902201][ ](Process_One_Work+0x12c/0x494)从[ ](worker_thread+0x170/0x3cc)
[4][523209.911641][ ](worker_thread+0x170/0x3cc)、来自[ ](kthread+0x80/0x88)
[4][523209.920071][ ](kthread+0x80/0x88)、来自[ ](kernel_thread_exit+0x0/0x8)
[4][523209.928602]-[结束线迹51178c89443d0a6d ]--
3>[523209.933425] wlcore:发送停止固件记录器命令失败
6>[523209.940659] wlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本8.5.0.55
6>[523209.947976] wlcore:PC:0x118870、HINT_STS:0x00000000计数:320
<6>[523209.954489] wlcore:关闭
6>[523209.957338] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为0
6>[523210.033958] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为0
<6>[523210.110565] ieee80211 phy0:请求硬件重新启动
6>[523210.165371] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523210.269091] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523210.350893] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523210.434184] rxpense_SDIO_set_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523210.514464] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523210.604299] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523210.684888] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523210.764532] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523211.096812] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.163
<6>[523211.148014] wlcore:固件已启动(版本8.5.0.0.55)
6>[523211.649454] wlan0:使用74:da:88:14:9a:37进行身份验证
6][523211.657600] wlan0:将验证发送到74:da:88:14:9a:37 (请尝试1/3)
6>[523211.685723] wlan0:已验证
6][523211.694388] wlan0:与74:da:88:14:9a:37关联(请尝试1/3)
6>[523211.704465] wlan0:从74:da:88:14:9a:37 (capab=0x431 status=0 aid=16)接收等效值
6>[523211.718549] ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):wlan0:链接就绪
<6>[523211.724761] wlan0:已关联
<6>[523211.776311] wlcore:关联已完成。
[4][523215.487293] wlcore:警告 tid 2上无 FW Rx BA
[4][523215.574750] wlcore:警告:tid 上无 FW Rx BA 3.
<7>[523223.014352] wlan0:不存在 IPv6路由器
[4][523275.639801] wlcore:警告 tid 2上无 FW Rx BA
[4][523276.599438] wlcore:警告 tid 上无 FW Rx BA 3.
[4][523366.668600] wlcore:警告 tid 2上无 FW Rx BA
[4][523337.631012] wlcore:警告:tid 上无 FW Rx BA 3.
[4][523397.693416] wlcore:警告 tid 2上无 FW Rx BA
[4][523398.671573] wlcore:警告 tid 上无 FW Rx BA 3.
6>[523450.708217] wlcore:检测到信标丢失。 角色:0x1
<6>[523455.514363] wlcore:连接丢失工作(role_id:0)。
6>[523455.519670] wlan0:连接到 AP 74:da:88:14:9a:37丢失
<6>[523455.704772] cfg80211:调用 CRDA 以更新全球监管域
6][523476.946647] wlan0:使用74:da:88:14:9a:37进行身份验证
6][523476.954657] wlan0:将验证发送到74:da:88:14:9a:37 (请尝试1/3)
6>[523477.000311] wlan0:已验证
6][523477.004376] wlan0:与74:da:88:14:9a:37关联(请尝试1/3)
<6>[523477.014540] wlan0:从74:da:88:14:9a:37 (capab=0x431 status=0 AID = 16)接收等频
6>[523477.028225] ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):wlan0:链路就绪
<6>[523477.034235] wlan0:已关联
<6>[523477.076094] wlcore:关联已完成。
4][523484.379270] wlcore:警告:tid 上无 FW Rx BA 2.
[4][523484.462218] wlcore:警告:tid 上无 FW Rx BA 3.
<7>[523491.4646362] wlan0:不存在 IPv6路由器
[4][523544.827346] wlcore:警告 tid 2上无 FW Rx BA
[4][523544.832859] wlcore:警告 tid 3上无 FW Rx BA
[4][523605.862729] wlcore:警告:tid 上无 FW Rx BA 3.
[4][523605.868260] wlcore:警告 tid 2上无 FW Rx BA
[4][523618.059801]-------- [在此处剪切]-----
[4][523618.064601]警告:在/home/vagrant/src/rxpense-hub/medipe001-os/RxPense_ProcessorBoard_Kitkat/hardware/medipense/wlan/backports-3.13-1/drivers/net/wireless/ti/wlcore/sdio.c:106 wl12xx_SDIO_RAW_READ+0xd4/0x18c [wlcore_SDIO]()
[4][523618.085035]链接的模块:wl18xx wlcore_SDIO wlcore mac80211 cfg80211 compat
[4][523618.093218][ ](RELEDELOG_backtrace+0x0/0x138)从[ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x4c/0x64)
[4][523618.102922][ ](warn_slESpath_common+0x4c/0x64)、来自[ ](warn_slESpath_null+0x1c/0x24)
[4][523618.112800][ ](warn_slESpath_null+0x1c/0x24)、来自[ ](wl12xx_SDIO_RAW_READ+0xd4/0x18c [wlcore_SDIO])
[4][523618.124047][ ](wl12xx_SDIO_RAW_READ+0xd4/0x18c [wlcore_SDIO])、来自[ ](DEV_mem_read+0x15c/0x1d4 [wlcore])
[4][523618.135715][ ](DEV_mem_read+0x15c/0x1d4 [wlcore])、来自[ ](vfs_read+0xa4/0x134)
[4][523618.145107][ ](vfs_read+0xa4/0x134)从[ ](sys_read+0x3c/0x68)
[4][523618.153207] ](sys_read+0x3c/0x68)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x30)
[4][523618.161771]--[结束线迹51178c89443d0a6e ]--
3>[523618.166626] wl1271_SDIO mmc1:0001:2:SDIO 读取失败(-110)
[4][523618.172472]-------- [在此处剪切]-----
[4][523618.177377]警告:在/home/vagrant/src/rxpense-hub/medipe001-os/RxPense_ProcessorBoard_Kitkat/hardware/medipense/wlan/backports-3.13-1/drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:790 wl12xx_queue_recovery_work + 0x60/0x68 [wlcore]()
[4][523618.197858]链接模块:wl18xx wlcore_SDIO wlcore mac80211 cfg80211 compat
[4][523618.206297][ ](RELEDELOG_backtrace+0x0/0x138)从[ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x4c/0x64)
[4][523618.216051][ ](warn_slESpath_common+0x4c/0x64)、来自[ ](warn_slESpath_null+0x1c/0x24)
[4][523618.225991][ ](warn_slESpath_null+0x1c/0x24)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work + 0x60/0x68 [wlcore])
[4][523618.237233][ ](wl12xx_queue_recovery_work + 0x60/0x68 [wlcore])、来自[ ](wlcore_cmd_send_failure+0x84/0x3e0 [wlcore])
[4][523618.249994][ ](wlcore_cmd_send_failure+0x84/0x3e0 [wlcore])、来自[ ](wl1271_cmd_send+0x1c/0x28 [wlcore])
[4][523618.261644][ ](wl1271_cmd_send+0x1c/0x28 [wlcore])从[ ](wl1271_cmd_interrog+0x5c/b4 [wlcore])
[4][523618.273034][ ](wl1271_cmd_interrog+0x5c/b4 [wlcore])从[ ](wlcore_acx_averal_RSSI+0x68/0xd8 [wlcore])
[4][523618.285124][ ](wlcore_acx_averal_RSSI+0x68/0xd8 [wlcore])、来自[ ](wlcore_op_get_RSSI+0x60/bb c [wlcore])
[4][523618.296946][ ](wlcore_op_get_RSSI+0x60/bb c [wlcore])、来自[ ](sta_set_sinfo+0x130/0x39c [mac80211])
[4][523618.308230][ ](sta_set_sinfo+0x130/0x39c [mac80211])、从[ ](ieee80211_get_station)+0x44/0x54 [mac80211])
[4][523618.320012][ ](ieee80211_get_station)从[ ](nl80211_get_station)(0x74/0x260 [cfg80211])
[4][523618.332133][ ](nl80211_get_station)从[ ](genl_rcv_msg+0x1c0/0x1F4)
[4][523618.344385][ ](genl_rcv_msg+0x1c0/0x1F4)从[ ](netlink_rcv_skb+bbbc/0xd8)
[4][523618.353473][ ](netlink_rcv_skb+bbbc/0xd8)从[ ](genl_rcv+0x1c/0x24)
[4][523618.362053][ ](genl_rcv+0x1c/0x24)、来自[ ](netlink_unicast+0x2a0/0x2fc)
[4][523618.370936][ ](netlink_unicast+0x2a0/0x2fc)来自[ ](netlink_sendmsg+0x298/0x310)
[4][523618.380412][ ](netlink_sendmsg+0x298/0x310)从[ ](SOCK_sendmsg+0xc4/0xe4)
[4][523618.389506][ ](SOCK_sendmsg+0xc4/0xe4)、来自[ ](_sys_sendmsg+0x2bc/0x2d4)
[4][523618.398427][ ](_sys_sendmsg+0x2bc/0x2d4)、来自[ ](sys_sendmsg+0x3c/0x68)
[4][523618.407261][ ](sys_sendmsg+0x3c/0x68)、来自[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x30)
[4][523618.416038]--[结束线迹51178c89443d0a6f ]--
3>[523618.420873] wlcore:错误询问命令失败
[4][523618.426000] wlcore:警告 acx 漫游统计信息失败:-5
<6>[523618.431956] wlcore:正在读取 FW 紧急日志
[4][523618.436084]-------- [在此处剪切]-----
[4][523618.440965]警告:在/home/vagrant/src/rxpense-hub/medipe001-os/RxPense_ProcessorBoard_Kitkat/hardware/medipense/wlan/backports-3.13-1/drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:790 wl12xx_queue_recovery_work + 0x60/0x68 [wlcore]()
[4][523618.461488]链接的模块:wl18xx wlcore_SDIO wlcore mac80211 cfg80211 compat
[4][523618.469783][ ](RELEDELOG_backtrace+0x0/0x138)从[ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x4c/0x64)
[4][523618.479513][ ](warn_slESpath_common+0x4c/0x64)、来自[ ](warn_slESpath_null+0x1c/0x24)
[4][523618.489466][ ](warn_slESpath_null+0x1c/0x24)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work + 0x60/0x68 [wlcore])
[4][523618.500784][ ](wl12xx_queue_recovery_work + 0x60/0x68 [wlcore])、来自[ ](wlcore_cmd_send_failure+0x84/0x3e0 [wlcore])
[4][523618.500826][ ](wlcore_cmd_send_failure+0x84/0x3e0 [wlcore])、来自[ ](wl1271_cmd_send+0x1c/0x28 [wlcore])
[4][523618.500867][ ](wl1271_cmd_send+0x1c/0x28 [wlcore])从[ ](wl12xx_cmd_stop_fwlog+0x58/b4 [wlcore])
[4][523618.500909][ ](wl12xx_cmd_stop_fwlog+0x58/b4 [wlcore])、来自[ ](wl1271_recovery_work + 0x2a8/0x518 [wlcore])
[4][523618.500947][ ](wl1271_recovery_work + 0x2a8/0x518 [wlcore])、来自[ ](Process_One_Work+0x12c/0x494)
[4][523618.500965][ ](Process_One_Work+0x12c/0x494)从[ ](worker_thread+0x170/0x3cc)
[4][523618.500981][ ](worker_thread+0x170/0x3cc)、来自[ ](kthread+0x80/0x88)
[4][523618.500998][ ](kthread+0x80/0x88)、来自[ ](kernel_thread_exit+0x0/0x8)
[4][523618.501007]--[结束线迹51178c89443d0a70]--
3>[523618.501014] wlcore:发送停止固件记录器命令失败
<6>[523618.501023] wlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本8.5.0.55
<6>[523618.501038] wlcore:关闭
6][523618.501176] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为0
6][523618.571145] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为0
6][523618.641080] ieee80211 phy0:请求硬件重新启动
6][523618.695361] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6][523618.799107] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
<6>[523618.881081] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6][523618.967007] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523619.047336] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523619.137157] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
<6>[523619.217676] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6][523619.299883] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523619.636897] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.163
<6>[523619.687204] wlcore:固件已启动(版本8.5.0.0.55)
<6][523619.721571] wlcore:关联已完成。
3>[523620.312118] wlcore:收到错误 SW 看门狗中断! 正在开始恢复。
[4][523620.319343]------------ [在此处剪切]-----
[4][523620.324224]警告:位于/home/vagrant/src/rxpense-hub/medipe001-os/RxPense_ProcessorBoard_Kitkat/hardware/medipense/wlan/backports-3.13-1/drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:790 wl12xx_queue_recovery_work + 0x60/0x68 [wlcore]()
[4][523620.344608]链接模块:wl18xx wlcore_SDIO wlcore mac80211 cfg80211 compat
[4][523620.352789][ ](RELEDELOG_backtrace+0x0/0x138)从[ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x4c/0x64)
[4][523620.362508][ ](warn_slESpath_common+0x4c/0x64)、来自[ ](warn_slESpath_null+0x1c/0x24)
[4][523620.372405][ ](warn_slESpath_null+0x1c/0x24)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work + 0x60/0x68 [wlcore])
[4][523620.383616][ ](wl12xx_queue_recovery_work + 0x60/0x68 [wlcore])、来自[ ](wlcore_IRQ+0x148/0x178 [wlcore])
[4][523620.395078][ ](wlcore_IRQ+0x148/0x178 [wlcore])、来自[ ](IRQ_THREAD+0x140/0x1fc)
[4][523620.404528][ ](IRQ_THREAD+0x140/0x1fc)、来自[ ](kthread+0x80/0x88)
[4][523620.412696][ ](kthread+0x80/0x88)、来自[ ](kernel_thread_exit+0x0/0x8)
[4][523620.421265]--[结束线迹51178c89443d0a71 ]--
<6>[523620.426119] wlcore:读取 FW 紧急日志
<6>[523620.430763] wlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本8.5.0.55
6><523620.438025] wlcore:PC:0x1087e4、HINT_STS:0x00000000计数:321
<6>[523620.444482] wlcore:关闭
6][523620.447254] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为0
6][523620.525584] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为0
<6>[523620.602248] ie80211 phy0:请求硬件重新启动
6][523620.655383] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6][523620.759089] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
<6>[523620.840969] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
<6>[523620.924249] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
<6>[523621.004707] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523621.094476] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
<6>[523621.175057] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
<6>[523621.255022] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523621.59638] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.163
<6>[523621.647330] wlcore:固件已启动(版本8.5.0.0.55)
<6>[523621.670840] wlcore:关联已完成。
[4][523681.228399] wlcore:警告 tid 6上无 FW Rx BA
[4][523681.242146] wlcore:警告 tid 4上无 FW Rx BA
[4][523742.033400] wlcore:警告 tid 6上无 FW Rx BA
[4][523742.038923] wlcore:警告 tid 4上无 FW Rx BA
[4][523803.060031] wlcore:警告 tid 6上无 FW Rx BA
[4][523803.065868] wlcore:警告 tid 4上无 FW Rx BA
6>[523816.079470] wlcore:检测到信标丢失。 角色:0x1
3>[523817.827346] wlcore:收到错误 SW 看门狗中断! 正在开始恢复。
[4][523817.834568]-------- [在此处剪切]-----
[4][523817.839440]警告:在/home/vagrant/src/rxpense-hub/medipe001-os/RxPense_ProcessorBoard_Kitkat/hardware/medipense/wlan/backports-3.13-1/drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:790 wl12xx_queue_recovery_work + 0x60/0x68 [wlcore]()
[4][523817.85976]链接模块:wl18xx wlcore_SDIO wlcore mac80211 cfg80211 compat
[4][523817.868050][ ](RELEDELOG_backtrace+0x0/0x138)从[ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x4c/0x64)
[4][523817.877787][ ](warn_slESpath_common+0x4c/0x64)、来自[ ](warn_slESpath_null+0x1c/0x24)
[4][523817.887705][ ](warn_slESpath_null+0x1c/0x24)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work + 0x60/0x68 [wlcore])
[4][523817.898932][ ](wl12xx_queue_recovery_work + 0x60/0x68 [wlcore])、来自[ ](wlcore_IRQ+0x148/0x178 [wlcore])
[4][523817.910389][ ](wlcore_IRQ+0x148/0x178 [wlcore])、来自[ ](IRQ_THREAD+0x140/0x1fc)
[4][523817.919842][ ](IRQ_THREAD+0x140/0x1fc)、来自[ ](kthread+0x80/0x88)
[4][523817.928082][ ](kthread+0x80/0x88)、来自[ ](kernel_thread_exit+0x0/0x8)
[4][523817.936597]--[结束线迹51178c89443d0a72 ]--
6>[523817.941434] wlcore:正在读取 FW 紧急日志
6>[523817.946058] wlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本8.5.0.55
6>[523817.953299] wlcore:PC:0xec54、HIN_STS:0x00000000计数:322
6>[523817.95959597] wlcore:关闭
6>[523817.962363] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为0
6>[523818.038942] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为0
6>[523818.115542] ieee80211 phy0:请求硬件重新启动
6>[523818.165369] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523818.269087] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523818.352484] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523818.436712] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523818.517194] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523818.608729] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523818.689372] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523818.770430] rxpense_SDIO_SET_wl1835_power - GF:将 SD 功率设置为1
6>[523819.105216] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.163
6>[523819.157239] wlcore:固件已启动(修订版8.5.0.0.55)
6>[523819.180490] wlcore:关联已完成。
[4][524264.399985] wlcore:警告 tid 3上无 FW Rx BA
[4][524264.433989] wlcore:警告 tid 2上无 FW Rx BA
[4][524325.361398] wlcore:警告 tid 上无 FW Rx BA 3.
[4][524325.367163] wlcore:警告 tid 2上无 FW Rx BA
[4][524386.392777] wlcore:警告 tid 上无 FW Rx BA 3.
[4][524386.398279] wlcore:警告 tid 2上无 FW Rx BA
[4][524447.411678] wlcore:警告 tid 上无 FW Rx BA 3.
[4][524447.417198] wlcore:警告 tid 2上无 FW Rx BA
[4][524508.397812] wlcore:警告 tid 2上无 FW Rx BA
[4][524508.403370] wlcore:警告 tid 上无 FW Rx BA 3.
[4][524569.473566] wlcore:警告 tid 上无 FW Rx BA 3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将邀请我们的一位专家来了解这一点。  您能给我们详细介绍一下已启用的配置和角色吗?  也就是说、这是仅限 WiFi 站、BT 已禁用等

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我双击、不应在 TI 标记此问题、因为 TI 认为已解决...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您运行的是哪一版本的 Linux 内核?

    您可以更新到最新的 wl8固件并重新测试  https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/tree/吗

    此外,是否已在驱动程序中启用固件日志记录? 如果是,您是否可以禁用它,因为它不再受支持

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢您的建议。

    我们的 Linux 内核版本是3.0.35。 它是旧版本、不确定它是否支持最新固件。 但我会尝试一下。  

    此致、

    志祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurabh 和大部分团队都是感恩节假期的 OOO。  响应将延迟