This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220MODSM2MOBR

Guru**** 2766265 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/955259/cc3220mod-cc3220modsm2mobr

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1T45

尊敬的 TI 团队:

我是 Sercomm HWRD Howard。 我们需要测量 CC3220MODSM2MOBR 的 UART 接口。 但是、我们不知道应该使用哪种规格。 在其数据表中、我们在 5.8电气特性中找到了 VIH 和 VIL。 另一方面、我们还在表5-9中找到了 GPIO 的 TR 和 TF。 GPIO 输出转换时间(VBAT = 3.3V)和 表5-10。 GPIO 输入转换时间参数。 如果我们将引脚46和47用作 UART、我不确定是否仍然对 GPIO 进行计数。 我弄错了吗?

谢谢。

霍华德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    是的、pins46和47被计为 GPIO、因此您可以参考列出的那些表。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您是否在 EVB 上测量了该时序? 我们测量了这些项目、测试结果不符合 表5-9的规格。 GPIO 输出转换时间(VBAT = 3.3V)和 表5-10。 GPIO 输入转换时间参数。 我检查 了表4-4。 数据表中的引脚属性和引脚多路复用。 它提到引脚46、47可以配置为 GPIO 或 UART。 因此、我认为我们不应将表5-9和表5-10用作其时序要求。 我弄错了吗? 随附了我们的原理图、供您参考。  

    Thanks.e2e.ti.com/.../CC3220_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我实际上没有自己测量过这个。 您看到的差异是什么?  时序可能会因连接这些引脚的电容大小而异。  

    您是否对 UART 有任何疑问? 还是只是提出探索性问题?

    请注意、建议在引脚46上向 VBAT 添加100K 上拉电阻。 还建议在引脚47上添加100K 上拉电阻、以在休眠模式下实现最低电流。

    此外、 如果您还没有、可以在此处申请全面的设计审查。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    我是 Sercomm Oliver、他是 Howard 的团队成员。

    我们添加了一个100k 的上拉电阻器、但 TX (3.3V 侧)引脚仍然无法匹配 GPIO 中的2mA 驱动强度规格。 因此、我们还将 R90从1k 更改为100 Ω、然后它可以匹配规格。  

    下面是我们的 UART 原理图的一部分。 UART0_TX_RD 连接到 WIFI 模块引脚46、UART0_TX 连接到引导引脚。  

     如果有任何问题、您可以帮助查看 UART 原理图吗?

    BR、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    请注意、在我们的 LAUNCHCC3220MODASF 参考设计中、我们没有10k 电阻器或 R91从 DIR 引脚连接到3V3。   

    我们也没有10k 下拉电阻器(R79)。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    如果我们有 R91和 R79、是否有任何问题?

    此外、请帮助查看图片中的红色区域是否有任何问题。

    R90连接到 WIFI 模块的 GPIO_01、我们将其从1k 更改为100 Ω、因为上升和下降时间 高于 Wi-Fi 模块规格(大约40~50ns > 10ns)。

    我们添加的 R817基于参考原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    我看不到任何问题、但您可以通过消除这些问题来节省 BOM 成本。  

    您之前提到过 UART0_TX_RD 连接到引脚46 (GPIO01)。 您是否说 UART0_TX 也连接到引脚46?

    您是否测量上升和下降时间、包括收发器的上升和下降时间?

    有关 SN74LVC1T45的具体问题、最好在 逻辑 E2E 论坛上咨询专家。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    您是否说 UART0_TX 也连接到引脚46?

    是的、是的。 UART0_TX 也连接到引脚46。

    您是否测量上升和下降时间、包括收发器的上升和下降时间?

    是的、我们已经测量了上升和下降时间、包括收发器上升和下降时间、并且与 WiFi 模块规格相匹配。

    这是 UART 原理图。

    感谢你的帮助。

    BR

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    我建议您遵循我们的参考设计并使用0欧姆电阻替换 R90。 但要回答你的问题,我在这里看不到任何问题。

    BR、