This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:TX 功率不符合规格

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/956240/cc3100mod-tx-power-does-not-meet-the-spec

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100

尊敬的团队:

一位客户正在测试 CC3100MOD 的性能、发现 TX 功率似乎低于预期、您是否会帮助审查他们的设计并查看是否有任何缺失? 谢谢。

1.在 CC3100MOD 上运行 OTA 测试时、TX 功率的结果为12dB、低于天线效率的预期功率(17dB -(2~3dB)。 要进行比较、另一个具有相同17dB TX 功率的 WiFi 模块(Realtek RTL8710)的测试结果高于14dB。

测试结果还与提交测试中的最大距离相匹配、CC3100MOD 将在大于80m 的距离内失去连接、而另一个用于比较的模块可在100m 范围内保持连接。

导致此结果的原因是什么? 是否有任何关于扩展 CC3100范围的建议?

根据数据表、CC3100MOD 在54OFDM 时的 TX 功率为13.5dBm、这明显低于 DSSS 或 CCK 时的17dBm、这是否是 OTA 测试结果的原因? 如果是、是否有办法将 CC3100MOD 设置为仅使用802.11b 以最大限度地提高 TX 功率?

3.是否有办法在 CC3100或其他 simplelink wifi 产品上添加 PA? 电源电压(例如、3.3V 至3.6V)是否与 TX 电源有关? 是否有任何其他建议可最大限度扩大 CC3100MOD 的范围?

请找到随附的客户模块的 PCB、谢谢。

e2e.ti.com/.../CC3100MODULE_2D00_WF_5F00_V0.1.PcbDoc.zip

此致、

Shuyang Zhong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuyang、

    您在数据表中看到的17dBm TX 功率来自传导测量而不是辐射。 客户应使用无线电工具进行传导测量、并通过将尾纤 SMA 连接器焊接到 R1焊盘来将输出功率与数据表进行比较。 范围 受到无线接入点和使用的连接(即 b、g、n)的极大影响 以及使用的天线。

    在连接模式(STA、AP)下、调制由 CC3100MOD 本身进行处理。 在连接模式下没有用于设置调制的 API。

    由于2.4GHz 仅具有单个输出引脚、因此也无法添加和外部 PA 以获得更好的功率、因为这是 RX/TX 引脚。 请注意、数据表中的表8.9.2是当 VBAT = 2.3至3.6V 时、因此较高的 VBAT 不会导致较高的 TX 功率。 使用的天线的增益是多少?  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong Kim

    当 CC3100MOD 配置为 STA 时、是否有其他建议可增加与 AP 的通信距离?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong Kim

    天线的增益为2-3dB。要设置 CC3100MOD 的增益、请使用哪个寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢您的回复。 CEN ()是负责此工作的工程师、正如他所说、天线增益为2-3dB。 CEN 还将帮助运行传导测试以与数据表进行比较、并将很快返回给您。

    我还有一个问题要与您讨论: 由于不能故意设置 b/g/n 模式、并且 CC3100MOD 的 TX 功率在54OFDM 时仅为13.5dBm (1DSSS 时为17dBm)、因此 CC3100MOD 在不知道的情况下已切换到 OFDM、这是 OTA 中 TX 功率较低的原因吗? 如果是这种情况、是否有办法使 CC3100MOD 保持在11b 模式、例如从 AP 端进行某种设置?

    此致、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuyang、

    请记住、为了使用该模块的认证、天线增益不能超过2.14dBi。  

    是的、如果 TX 功率较低、范围将减小。

    您无法在典型的 AP 上运行。 在 Cisco AP 上,您可以将此可配置性设置为仅使用特定的调制。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CEN、

    您可以通过使用"sl_WlanSet()" API 和"wlan_General_Param_opt_STA_TX_POWER"参数来改变 TX 输出功率级别。

    有关更多详细信息、请参阅 CC3100编程人员指南

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢您澄清这一点。

    如果搁置认证限制、CC3100MOD 是否可以支持使用增益更高的天线?

    此致、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuyang、

    是的、CC3100MOD 可以支持使用增益更高的天线。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用增益更高的天线、我是否需要在软件中相应地设置天线增益? 我在编程人员指南中找不到 API。

    BR、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuyang、

    根据天线的增益、您无需在软件中进行任何配置。

    BR、