This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100MOD、重新编程/更新内部 SPI 闪存

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3120MOD, CC3220MOD, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/958009/cc3100mod-cc3100mod-reprogramming-updating-internal-spi-flash

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120MODCC3220MODCC3200MOD

您好!

我们的客户要求我们在 CC3100MOD 中实施内部 SPI 存储器的编程。 第三方编程器是否有任何方法对该存储器进行重新编程(直接通过 SPI 或 API)? 如果是、您能否向我发送必要的文档?

谢谢你。

此致、

弗兰蒂塞克