This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、evrybody
我通过 fork R8.8构建 WL1837驱动器的步骤会导致错误。
如果我使用这些命令
Lyudmila@Lyudmila-X555SJ:~/wl8-build_Point9/build-utilites$ git 结帐 r8.8
Lyudmila@Lyudmila-X555SJ:~/wl8-build_Point9/build-utilites$./sudo_build_wl18xx.sh 更新 R8.8
将出现以下错误:
三、会议的报告
正在验证文件系统框架...
找 不到错误/media/lyudmila/rfs/usr/sbin/wpa_supplicant!
三、会议的报告
找 不到错误/media/lyudmila/rfs/usr/sbin/hostapd!
三、会议的报告
错误 /media/lyudmila/rfs/lib/modules/4.4./kernel/drivers/net/wireless/ti/wl18xx
/wl18xx.ko 未找到!
三、会议的报告
错误:文件不匹配
/media/lyudmila/rfs/lib/modules/4.4./kernel/drivers/net/wireless/ti/wl18xx/wl18xx.ko
如果我不使用命令"git checkout r8.8"并使用该命令
Lyudmila@Lyudmila-X555SJ:~/wl8-build_Point9/build-utilites$./sudo_build_wl18xx.sh 更新 R8.7_SP3
然后 成功构建。
否则、我会在构建时执行相同的操作。
情况如何? 如有必要、我可以更详细地描述驱动程序构建
谢谢。
编号 \//
# -(o o)-
=================================== ooo=(_)=OOo=========================================
#此文件包含自动化所需的导出
WLAN 组件的#构建过程。
#将此文件放在与 wl18xx_build.sh 相同的目录中
#构建脚本。 无需运行'source setup-env'构建
#脚本将在内部完善它。
===========================================================================================================
#用户特定环境设置-使用完整路径
#如果设置了默认工具链路径,则会将工具链下载到./toolchain。
导出 toolchain_path=/home/lyudmila/timesysPoint9/twr_vf600/toolchain/bin
#如果设置了根文件系统的默认路径,则将使用./fs 文件夹。
#export ROOTFS=/home/lyudmila/timesysPoint9/twr_vf600/kernel-source/linux-4.4/rfs
导出 ROOTFS=/media/lyudmila/rfs
#if default kernel path is set - kernel will be downloaded (set branch to match kernel version)(如果设置了默认内核路径-将下载内核(设置分支以匹配
导出 kernel_path=/home/lyudmila/timesysPoint9/twr_vf600/kernel-source/linux-4.4
#如果设置了下面的 kernel_variant、则生成脚本将查找特定于内核的内容
增补程序目录下的#个增补程序:
#- pathcs/driver_patches/$kernel_variant 目录下的修补程序
# 在"模块"构建期间应用。
#- patches/kernel_patches/$/$kernel_variant 目录下的修补程序
# 应用于 kernel_path 指向的内核、以防"patch_kernel"出现
使用# 命令。
# 注:应用修补程序后,内核不会自动构建
导出 kernel_variant=4.4.3.139-ts-armv7l
导出 cross_compile=armv7l-Timesys-linux-gnueabi-
导出 arch=arm
["$toolchain_path"!="default"]&&导出路径=$toolchain_path:$path
由于某种原因、无法发送文件。 我发送了文件的内容。
您好!
R8.7的货叉将继续可用。 但是、R8.8有几个可能对用例有帮助的修复。 请访问 https://software-dl.ti.com/ecs/WiLink8/R8_8/change_log_R8_8.html 查看更改日志
您好!
此外、请告知我们您的应用中的用例、以便我们可以推荐所需的修复。 此外、如果可能、请至少更新到最新的固件。
此致、
Sudharshan K N
你(们)好
我再次仔细阅读 swru561a.pdf 文件、发现我的内核配置中没有"CONFIG_WL18XX=m"。
我设置"CONFIG_WL18XX=m"并重建内核。
然后、我启动了以下命令:
Lyudmila@Lyudmila-X555SJ:~/wl8-build_Point9-0/build-utilites $./sudo_build_wl18xx.sh 更新 R8.8
命令执行以以下消息结束:
.
.
正在验证文件系统框架...
WiFi 软件包构建成功
看起来都不错、但我有问题。
执行"./sudo_build_wl18xx.sh update R8.8"命令后、内核 zImage 消失。
应该是这样吗?
2.蓝牙固件是哪个文件?
执行命令后
Lyudmila@Lyudmila-X555SJ:~/wl8-build_Point9-0/build-utilites$./build_wl18xx.sh patch_kernel
***** ***根据 setup-env 文件输入以创建安装环境..... *****
将 ROOTFS 路径更改为/media/lyudmila/rfs
使用用户定义的内核
找到 Makefile。 内核版本设置为4.4.3.139。
***** 仅在 不执行实际构建的情况下修补内核! *****
使用内核:/home/lyudmila/timesysPoint9-0/twr_vf600/kernel-source/linux-4.4
找到 Makefile。 内核版本设置为4.4.3.139。
内核补丁基于 Linux 内核4.19.38。 是否要将这些修补程序应用到 setupenv 文件 [y/n]中提到的内核:
我回答不是
我不确定是否需要对内核4.4.1.139应用内核4.19.38补丁。
我做得对吗?
谢谢
你(们)好
我已将修补程序应用到我的 Linux 内核4.4。 结果如下:
Lyudmila@Lyudmila-X555SJ:~/wl8-build_Point9-0/build-utilites$./build_wl18xx.sh patch_kernel
***** ***根据 setup-env 文件输入以创建安装环境..... *****
将 ROOTFS 路径更改为/media/lyudmila/rfs
使用用户定义的内核
找到 Makefile。 内核版本设置为4.4.3.139。
***** 仅在 不执行实际构建的情况下修补内核! *****
使用内核:/home/lyudmila/timesysPoint9-0/twr_vf600/kernel-source/linux-4.4
找到 Makefile。 内核版本设置为4.4.3.139。
内核补丁基于 Linux 内核4.19.38。 是否要将这些修补程序应用到 setupenv 文件 [y/n]中提到的内核:y
应用补丁1.
/home/lyudmila/timesysPoint9-0/twr_vf600/kernel-source/linux-4.4 \n /home/lyudmila/wl8-build_Point9-0/build-utilites/patches/kernel_patches \n
***** 正在应用驱动程序补丁:/home/lyudmila/wl8-build_Point9-0/build-utilites/patches/kernel_patches/4.19.38/0001-mesh-mac80211-opcode-get-rate-for-metric-from-driver.patch *****
修补文件 include/net/mac80211.h
在3429 (偏移-276行)时、hunk #1成功。
修补文件 net/mac80211/driver-ops.c
在303 (偏移-15行)处、hunk #1成功。
修补文件 net/mac80211-driver-ops.h
hunk #1在1164处成功、带 fuzz 1 (偏移-91行)。
修补文件 net/mac80211/mesh_hwmp.c
hunk #2以323成功、并伴有 fuzz 1 (偏移2行)。
Hunk #3在340时失败。
3次搜索中的1次失败--将拒绝保存到文件 net/mac80211/mesh_hwmp.c.rej
***** 错误0*****
然后、我再次重建了所有内容、但结果是相同的。 重建结束消息"Wifi 软件包构建成功"。 但从 SD 卡加载时、会显示消息"wlcore_SDIO:MODULE_LO版面 没有符号版本"、并且 WiFi 模块不工作。
蓝牙也无法启动:
# hciattach /dev/ttyLP2 Texas flow 3000000
初始化超时。
# hciattach /dev/ttyLP2 Texas flow 3000000
找到了德州仪器的芯片!
固件文件:/lib/firmware/ti-connectivity/TIInit_11.8.32.bts
无法打开固件文件:无此类文件或目录
警告:找不到 BTS 文件:/lib/firmware/ti-connectivity/TIInit_11.8.32.bts
[893.848058] HCI_UART:MODULE_LO布局 没有符号版本
[893.854588] HCI_UART:MODULE_LO布局 没有符号版本
无法设置行规程:无效参数
无法初始化设备:参数无效
这些问题仍然是一样的。
此外,还出现了另一个问题。
4.我不使用"./build_wl18xx.sh 内核 构建内核和模块时发出命令。 我通过以下命令照常执行此操作:
~$ make ARCH=arm cross_compile=armv7l-Timesys-linux-gnueabi- zImage -J12
~$ make ARCH=arm cross_compile=armv7l-Timesys-linux-gnueabi-模块
R8.8货叉建造时是否允许这样做?
谢谢
您好!
如前所述、该版本不能与 Linux 版本4.4一起使用。 建议仅将 WiLink-8 FW 更新为最新版本。
此致、
Sudharshan K N