This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SimpleLink Wi-Fi 开发指南

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/949055/faq-simplelink-wi-fi-development-guidelines

主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSysConfig

这些指南旨在为使用 TI Wi-Fi 连接产品的所有开发阶段提供参考。

这些指南包含以下主题:

步骤0:了解技术

第1步:选择您的设备

步骤2:下载必要的软件

步骤3:开始软件开发

步骤4:深入了解文档

步骤5:设计您的硬件

步骤6:认证和生产

另请参阅末尾的常见开发问题!

不确定要选择哪种技术? 查看 无线连接技术选择指南

步骤0:了解技术

第1步:选择您的设备

步骤2:下载必要的软件

步骤3:开始软件开发

  • 开箱即用体验(CC3220 | CC323x):选择 LaunchPad 后、了解其功能并运行您的第一个应用!
  • SimpleLink Academy:查看 SimpleLink Academy 培训平台、了解有关 Wi-Fi 功能以及如何定制应用的分步说明。

 

入门课程

开始了解 Wi-Fi 基础知识、配置和了解 MQTT

安全培训课程

请参阅 Wi-Fi 概述页面上的安全课程、了解我们的内置安全功能及其使用方法。

RTOS 概念

实时操作系统中使用的概念的一般概述、例如任务/线程、调度、信标。 从此处开始了解 TI-RTOS 和 POSIX。

SysConfig 工具基础知识

SysConfig 工具可帮助您配置 SimpleLink 应用、为 TI 驱动程序和软件库生成源文件

 

步骤4:深入了解文档

步骤5:设计您的硬件

步骤6:认证和生产

常见开发问题

如何开始?

开箱即用体验开始! 此演示可帮助您了解 LaunchPad 并运行您的第一个应用。 之后、开始了解 我们在 SimpleLink Academy 上为每项技术提供的不同功能和软件库     

如何将我的技术添加到新应用中?

建议用户从 SDK 中提供的各种开发示例之一开始。

如何了解外设驱动程序? 在哪里可以找到 PWM、I2C、SPI、UART 或 GPIO 的示例?

TI 驱动程序运行时 API 提供了每个外设的基本使用摘要和示例、 示例/中为每个器件提供了其他 TI 驱动程序示例 / SDK 的/drivers 文件夹。

如何将代码刷写到 LaunchPad 中?

使用 CCStudio IDE 构建和调试代码。 要在 SimpleLink Wi-Fi 器件上对持久性映像进行编程、请查看 UniFlash ImageCreator

从何处了解安全功能?

阅读这些 白皮书、详细了解每个堆栈上可用的 SimpleLink 安全功能

如何查看原理图和布局?

可在 TI.com 上申请 Wi-Fi 硬件的设计审查。

从何处寻求帮助? 在哪里可以找到更多常见问题解答?

E2E 无线连接论坛 是在设计过程的每个步骤中提供帮助的重要来源。

E2E 是一个公共论坛、由 TI 工程师和知识渊博的社区成员发布问题和答案、帮助用户快速解决设计问题。 搜索几个关键字以查看已解决的问题、或者您可以提出新问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E2E 论坛入门!

    通过页面顶部的按钮、您可以"提出新问题"或跟进此帖子的内容以及"提出相关问题"。