This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:CC3135/3235上的天线选择

Guru**** 2393285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/957369/cc3135-antenna-selection-on-cc3135-3235

器件型号:CC3135

各位专家、您好!  

我知道 CC3x35/3x30具有自动天线选择模式、但 没有手动模式。

在这种情况下、CC3x35/3x30上的主机处理器如何以及何时更改天线1/2?

主机 MPU 是否随时使用 sl_WlanSet API 更改天线1/2?

此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujinaka-San、您好!

    在自动模式下、主机处理器不参与天线选择。 在连接到 Wi-Fi 接入点期间、NWP 会选择天线、并在连接期间保持选定和活动状态。

    如果主机处理器希望控制选择的天线、则需要执行自己的扫描以确定要使用的最佳天线、并根据需要使用 Antenna1或 Antenna2模式。

    如需更多信息、请查看 NWP 用户指南的第4.8节: http://www.ti.com/lit/swru455

    如果您需要进一步澄清或对 CC3135的天线分集机制有进一步的疑问、请告诉我。

    此致、

    Michael