This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:外部与内部闪存

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/957368/cc3220sf-external-vs-internal-flash

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:CC3220S

我不理解 CC3220S 和 CC3220SF 之间的区别。 据我所知、使用 SF over the S 的全部原因是因为它具有内部闪存。 但是、在不连接外部闪存的情况下、我似乎无法使器件启动(我从 LAUNCHXL 中移除了外部闪存芯片以测试此情况)。 请有人解释为什么 CC3220SF 具有不能用于引导加载的内部闪存?

www.ti.com/.../compare.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部 XIP 闪存用作"执行缓存"。 它允许为 SF 器件变体创建更大的代码。 在 S 器件中、您只有256KB RAM、并且该 RAM 需要适合您的代码以及其他 RAM 内容(缓冲区、变量、堆栈、堆等)。 使用 SF 器件、您可以将代码从 RAM 中移出到1MB XIP 闪存中。

    所有 CC32xx 器件都必须具有外部 SPI 闪存。 它也用作 WiFi 协处理器(NWP)和用户文件的存储器。 它包含 ServicePack (NWP 固件的补丁)、器件配置、临时文件、Web 文件。 它还包含用户文件(可通过 sl_ filesystem API 访问)和代码的二进制文件。 该二进制文件由 ROM 引导加载程序加载到 XIP 闪存中。

    1月