This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC3235SF:Kentec QVGA 接口 simplelink_sdk_lvgl_plugin_3_30_00_06

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/956493/ccs-launchxl-cc3235sf-kentec-qvga-interface-simplelink_sdk_lvgl_plugin_3_30_00_06

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:TIDM-1020

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

参考设计 TIDM-1020讨论了 Kentec QVGA 显示屏和 CC3220 Launchpad 所需的更改、以便触摸板正常工作。 上面的 KentecTouchwidget 示例中的自述文件没有提到 Kentec QVGA 显示屏的任何更改、只是 launchpad 的更改。 我对 launchpad 进行了所有更改、但似乎无法通过"校准触摸屏"。 我不确定在焊接时是否会烧毁或损坏连接、组件非常小、因此虽然我确实使用了 BOM 中完全相同的外形尺寸电阻器、但还是可以实现。 在本示例中、屏幕感应触摸是否也需要更改触摸屏?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sterling、

    对 Kentec BoosterPack 进行了一些更改、因此 TIDM-1020设计将进行堆栈、同时容纳系统中的其余传感器和 BoosterPack。

    (编辑)  您需要添加的更改是为了保护 ADC 输入电压、请参阅指南第3.1.4.1.1节(Kentec BP 输出3.3V、 但 CC32xx ADC 输入只能接受1.4V)、同时仍允许引脚在运行时在 ADC 输入和 GPIO 输出之间切换。 我不知道插件中的演示为什么没有解决此硬件问题。 很好的收获

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我对您编辑的回复不太了解。

    您是否说我也需要对 Kentec 触摸屏进行更改? ADC 引脚接收模拟信号、并向 Kentec 发送输出信号(共四个输出、其中两个与 ADC 引脚复用)。

    Kentec 会将总共四个模拟信号(XP、YP、XN、YN)发送回 launchpad、但由于 launchpad 没有足够数量的 ADC、 您有此权变措施、因此可能仍然需要对 Kentec 进行一些修改、因为这四个 ADC 进入 launchpad 上的不同引脚?  

    在调试时、ADC 寄存器不会随着我触摸屏幕而改变值、这些是要查看的正确寄存器吗?  

    我想确保这一点、因为我不想对不同的 LaunchPad 进行更多更改。 尽管我有合适的工具、但在我确定焊接工作是否顺利之前、我实际上不想继续对其他组件进行其他更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sterling、

    Kentec 显示屏仅需要2个 ADC 通道。 请参阅 TIDM-1020指南的第2.3.1.1节"触摸位置检测和触摸屏校准 "、了解有关4个引脚行为的更多说明。

    重要的区别在于、2个 ADC 引脚必须能够在运行时在 ADC 输入和 GPIO 输出之间切换。 这些 LaunchPad 接头引脚上的现有运算放大器缓冲器(用于防止 ADC 接收高于1.4V 的电压并损坏 CC32xx)不允许 GPIO 输出工作。 在 TIDM-1020中、我们绕过了 LaunchPad 上的运算放大器并添加了不同的分压器。

    您无需对 Kentec BoosterPack 进行任何更改。 唯一需要做的更改是对 LaunchPad ADC 引脚进行更改。

    (抱歉进行了编辑。 我最初只记得为使 LaunchPad 堆栈而进行的硬件更改。 我忘记了我们为 ADC 引脚所做的修复。)

    此致、

    Sarah